采用LM3478设计BOOST电源,输入11-18V,输出48V1A电源。
参考TI的webench仿真电路得到参数,目前调试中遇到以下问题:
电源工作在14V的情况下,空载时输出68V,逐渐加负载到0.1A,此时输出电压降低到20V,增加负载到1.3A, 基本维持稳定输出20V,不知道什么原因。
现在测试到VFB引脚为0V,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用LM3478设计BOOST电源,输入11-18V,输出48V1A电源。
参考TI的webench仿真电路得到参数,目前调试中遇到以下问题:
电源工作在14V的情况下,空载时输出68V,逐渐加负载到0.1A,此时输出电压降低到20V,增加负载到1.3A, 基本维持稳定输出20V,不知道什么原因。
现在测试到VFB引脚为0V,
Hi
首先确认你的电路图连线对不对? 建议你也用webench验证一下你的电路。
其次看一下你的layout和电路对不对上?
你好,感谢回复,这个设计在做之前是用webench做过仿真的,而且引用了webench的设计参数,(input:11V~18V,output:48V@1A,频率800Khz),我在发帖前还对这个进行了一次仿真,参数依旧(您方便的话可以对照一下)。LAYOUT部分也是参考了推荐的方式。前面的电路图就是这次设计的电路图,原理图上没有看到有不对的地方。
电感我选择的是10A饱和电流的大电感,MOS选择的50A60V的管子,二极管选用的肖特基SS420。
有没有可能芯片处于保护机制,会使VFB=0,我在数据手册中看到:
曾经还是做过一些电源产品的设计,这样的问题真是第一次遇到,折腾了几天还是没有搞定,所以还请TI工程师,帮忙看看这个问题。
特别是为何这个VFB是0V~0.1V左右这个问题。是不是内部保护机制导致VFB异常。