This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27611DRVT 驱动功率管类型

Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

UCC27611DRVT 能驱动Si管吗,还是只是适合驱动GaN管子

  • HI
    可以驱动的。
  • 驱动什么管子, 管子驱动电流和要求的开关频率. si 的什么管子型号, 一般大功率的驱动能力, 驱动小管肯定是富余, 不过有个电压范围的问题要注意.
  • 楼主提的Si管是啥意思?

    仅从国语讲,一句话的制式至少应该是统一的。

    其次,Si是表的拼音还是元素周期表中的硅?如果是硅,至少常用的硅器件有十几个种类。不知你问的那种?

    顺便提下,需要驱动的硅常用大种类:MOSFET  JFET  SCR GTR  GTO  MCT  STH 。。。

    每个大类下还有常用分枝,如MOSFET,有VMOS  DMOS  COOLMOS TMOS 。。。

    驱动电压等级有:15V驱动、5V驱动、3.3V驱动、1.8V驱动。。。

    驱动方式有脉冲型、电压型、电流型等等多种不同要求。

  • 而GaN,问题更复杂点。用这种材料做的功率器件,有二极管和功率晶体管量大分支。
    二极管主要用于发光,也就是LED。显然这虽然是二极管,任然是需要驱动的。
    至于功率晶体管,也有三极管和场效应管之分。其中的场效应管,已经历三代演化。市场上常见有三大类产品。
    即便是场效应的三者;驱动完全不兼容。
    最近,又有不同于前三者的;功率管和驱动绑定集成的氮化镓场效应功率管产品。
  • UCC27611是很通用的驱动,确实可以用于以上很多种器件。但是;由于各自驱动要求不同, 有的可以直接用,有的必须配适当外围。
    还有;由于很多器件都有米勒效应,同种器件;所需配备外围也是大相径庭的。
    所以,诚然;即便告诉你能用,也并不代表能直接用。任然需要精心设计。
  • 恕我直言加如此多的啰嗦废话。如此只想告诉提问者一个浅显问题,这么笼统提问的后果,必然是没有可用的答案。
    如此浪费,希望提问者能体会到,我们帮你是认真的。但;只有问题提清楚了,大家才好帮你。
  • 感谢各位详细的回答,目前用UCC27611DRVT驱动的MOSFET是并联的两个BSC0500NSI,工作频率是1MHz

  • 可以!
    这粒MOSFET栅门槛电压1.2~2V,4.5V驱动时RDS=1.4mohm。该驱动器足以驱动。