This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

智慧医疗参考设计合集

小编为大家整理了2019年度10大医疗类参考设计,点击链接查看详情。

参考设计 参考设计详情 原理图/方框图 设计指南
24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南
用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南
低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 获取详情 下载原理图 下载设计指南
适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南1  下载设计指南2
SensorTag TI 设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南
效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南1  下载设计指南2
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南
如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后 获取详情 下载原理图 测试数据   
功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南
适用于 EV/HEV 电池管理系统的高性能 MCU 参考设计 获取详情 下载原理图 下载设计指南