离线式UPS用200ac TO 36dc带PFC开关电源1kW有铅酸蓄电池管理,有什么方案和物料选型?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
充电部分选择UCC25600, TI有提供1kw的充电方案可以参考(在芯片官网找)
PFC可以选择UCC28060或者UCC28019A之类都是可以(1000w以上的PFC芯片比较多)
产品是EPS应急电源用(近似离线式UPS)
1kW,600W,300W 三个产品功率段
涉及到的模块
a)
1kW开关电源 LLC控制芯片? 输入220Vac; 主电源输出36V 28A , 采用什么方案或和拓扑。
600W开关电源 LLC控制芯片? 输入220Vac; 主电源输出36V 17A , 采用什么方案或和拓扑。
300W开关电源 LLC控制芯片? 输入220Vac; 主电源输出36V 8.4A , 采用什么方案或和拓扑。
b)铅酸蓄电池充放电管理 : 铅酸蓄电池充放电 43V 23A 容量200Ah,采用什么方案或和拓扑。
c)PLC电力线载波通信 PC上位与节点设备低速通信,采用什么方案或IC型号