高压大电流的栅极驱动器 有什么需要特别考量的?
比如:1200V/100A 的 IGBT栅极驱动和600V/3A 的栅极驱动芯片选型有什么不一样?
1200V、100A的IGBT隔离栅极驱动目前主推什么型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
IGBT是电流驱动性,MOS是电压型,但是驱动芯片看起来差别不是很大,选择时,特性里面应该会说明是可以驱动IGBT或者是驱动MOS之类。有些芯片两者都可以。
UCC和ISO,是非隔离和隔离的驱动。