This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256303调试

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

UCC256303这个电源调试好久了,问题多多。现在发现RVCC脚电压有问题,正常是12V的,现在只有1V,把C8电容加大后变成7V左右,而且是0-7V跳动.电源VCC15V是不变的。RVCC是栅极驱动电源,我把栅极HO,LO断开则RVCC就是12V了,断开后可以看到LO端有大约7.5KHZ的驱动波形,HO端则是8.9V的持续高电平;未断开时,LO端看起来是低电平,HO端则是每隔1S左右的一个很窄的高脉冲,刚上电时幅度应该有12V的样子,然后就只有6-7V了,应该是RVCC电压下来了,这个时候变压器次级是有输出的,设计是+-80V,这时的输出是缓慢上升的,而且是对称的,我一般上升的+-20V就赶快断电了,大约要5-6秒左右,因为之前烧过一次总电源,原因不是很清楚,为了安全早点断电。

1.芯片是新换的,无问题。

RVCC的电压没有理由被拉得那么低啊。

  • Hi

       芯片VCC电压来自变压器绕组, 所以你受限要确认变压器设计是否有问题,VCC电压可以外灌来确认的。

       其次VCC的电容,你用的220uF, 建议是放到整流管这边的。

  • 芯片后面用了303,VCC外部供电,只是图没有改,之前也是预留了外部供电的线路。所以VCC电源是正常的,电容是300uF。现在的问题是RVCC电压不正常,而且如果不接HO和LO时RVCC电压有是正常的,难道是驱动能力不够?不太可能啊。
  • Hi

        我的本意就是RVCC, 这个电压是VCC通过内部LDO提供的。你可以将其电容适当加大,注意MOS选择Qg尽量小,这个电压被拉低,很可能确实是驱动能力的问题。将驱动上看能否串联小电阻,再测试其波形,如果上升太慢,是建议外加驱动。

  • 我正准备单独加一个驱动芯片,比如IR2101S,不知是否可行?实在想不出会有什么能导致RVCC电压下拉,即使有其他参数问题导致保护等,也不会对RVCC电压拉低啊。
  • 得外加TC4427
  • Hi
    一般就是驱动输出消耗过大。
  • 外加驱动直接炸了,驱动IC炸了,303也坏了。估计是HO脚的高压造成炸的,但是HO脚为什么会出现高压呢?奇怪了,是跟随HS脚的高压,为什么会连高压也跟上去了呢。

    加PFC的时候是一直重启,然后RVCC电压被拉低。所以我直接给RVCC上外联了12V,然后PFC断开,直接直流调上去,到230V左右RVCC电压就开始拉低,如果不外加12V就跟加PFC时一样,外加了12V后就拉不下去了,但是芯片还是开始重启。说明不是我看到的RVCC造成的欠压保护,但有可能IC内部确实保护了,这就说不清楚了。

    总结:

    1.HO脚的高压不知道是怎么情况。

    2.为什么会在电源230V时开始重启。

    3.到底是什么造成重启的呢?(1.输入过压,3.33V,不可能;2.RVCC欠压,不可能;3.输出过压,0V,不可能;4.过热,不可能;5.HB-HS引导电压,12V,不可能。)似乎没有理由重启。
  • Hi
    驱动芯片炸掉了,驱动脚吗? 驱动供电外给电压还是?