This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS3823A-33DBVR

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3828, TPS3820, TPS3824

你好,想請教一下

之前有請教過,這顆料如果不使用WDI功能腳,可以直接浮接。

目前打件回來碰到一個怪現像,我已經浮接了,可是RESET訊號還是會輸出,不停的輸出。

我量過MR腳,是正常被打起來,沒有掉下去。

有什麼其它的可能性,還是會使的RESET IC被觸發。

  • 另外想請教一下
    這顆IC的MR腳,ACTIVE LOW需要到多長的一段時間(最少),才會啟動RESET 訊號輸出。
  • Hi
    问题解决了吗? 因为我看你另外一个帖子提到可能错料了。
  • Hi
    问题解决了吗? 因为我看你另外一个帖子提到可能错料了。
  • Hi, Johnsin.
    謝謝回覆,目前問題還是沒有解決。

    我懷疑用錯料的原因是因為料號的那個“A”,後來我有找到一顆沒有A的,換上狀況一樣還有。
    這顆料,如果不使用WDI的功能,只要使用MR來控制RESET 動作,是真的只要將WDI浮接嗎??? (NC)。
    我們打回來的200組樣機,只有一組是正常的。
    我有接示波器觀察MR腳,並沒有異常,可是RESET訊號就一直如方波般的輸出,造成我們使用的MCU不停的被RESET而無法動作。
    我也另外檢查這顆料件使用的VCC電壓3.3V,還蠻穩定的3.3V。

    再來我就不知道怎麼檢查了,這畢竟是一顆很簡單的POWER IC。

    WDI,我不用的話,真的只要浮接就好嗎??

    目前我想要用另外一顆貴司的RESET IC (TPS3808G33),是完全沒有WDI輸入,還好當初有co-lay,還有機會解決。
    已經申請sample,待料。

    如果可以的話,還是請回覆我,這顆料的WDI如果不想要用,究竟我要如何處理?? 謝謝。
  • Hi
    The TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3828 devices have a watchdog timer that must be periodically triggered by either a positive or negative transition at WDI to avoid a reset signal being issued.
    The watchdog timer can be disabled by disconnecting the WDI pin from the system. If the WDI pin detects that it is in a high-impedance state, the TPS3820, TPS3823, TPS3824, or TPS3828 will generate its own WDI pulse to ensure that RESET does not assert. If this behavior is not desired, place a 1-kΩ resistor from WDI to ground. This resistor will help ensure that the TPS3820, TPS3823, TPS3824, or TPS3828 detects that WDI is not in a high-impedance state.
    所以WDI接1kohm电阻到GND 看看。
  • Hi, Johnsin.
    我曾經接過10K歐姆到地,不過還是會啟動reset 輸出。
    這個問題之前我有問過TI,他後面是建議浮接。
    我後面有看到這顆料件有一份TI出的APPLICATION NOTE,也是建議FLOAT。

    早上我做了一個實驗,我想我應該是找到問題了,我發現MR腳有被干擾,我之前其實有發現,後面我將IC拆下來後,再量示波器看MR 空PAD的位置,沒再看到波形。

    也就是,IC在上面的時候,示波器看的到,可是IC拆下來再量,就看不到了。
    所以當下想,應該是RESET IC不正常的輸出,才造成MCU不正常的輸出給RESET MR腳。

    今天早上在整理測試資料,還是覺得怪,所以在MR腳和地之間併上一顆100nF電容。
    沒想到,就解了。RESET IC可以正常工作。

    想請教,我用示波器來看MR腳的雜訊方式,是不是應該還是要把IC上件,因為這樣才會是一個迴路。而不是量其空PAD。