This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC80508EVM连接USB2ANY设备 无法输出想要的电压怎么办

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, USB2ANY

您好,目前我想通过DAC80508输出八通道的4mv的电压值(频率为100Hz),

以下是我的操作过程:

步骤1:将整个硬件连接好(usb2any一端通过接线连接PC端,另一端从J4引线到DAC上),用usb2any GUI设置提供3.3v和5v的电源,接口选择SPI,如下图所示。

步骤2:

未修改任何DAC80508EVM GUI参数时,默认条件下用万用表测量八通道读数均在300mv以上;我的目标是想输出4mv电压,经过Vout公式计算,当code=64,vref=2.5v,div=1,gain=2时,可输出5mv电压,但修改寄存器参数后没有实现。于是我又在DAC GUI上修改寄存器参数随意取值(主要是修改DAC0-7的取值如下图所示),但DAC八通道的电压没有任何变化。

问题:

1.我在usb2any GUI上设置的电源是否正确呢?接口选择仅有SPI是否可以呢(选择GPIO和SPI时会显示有冲突),在手册上我没找到关于GUI具体使用的操作说明,所以很担心SPI通讯是否成功。

2.在DAC80508EVM GUI只选择对DAC各通道寄存器的取值进行修改,其他都保持默认配置是否可行呢?另外自己在测试板上测量VDD引脚为什么会没有电压值呢?这个VDD由谁提供呢?还是需要我提供一个额外电源吗?(同时在VIO测试点处可以读到3.3v电压值)

3.我的目标就是希望DAC输出4mv 100Hz的电压值。以上就是我的问题以及想实现的目标,如果您能帮我解答困惑,我将不胜感激。

非常期待收到贵公司的回复,非常感谢!