UCD3138的源代码要用CCS3.3编写,不知什么地方有它的例程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCD3138的源代码要用CCS3.3编写,不知什么地方有它的例程?
FANG,您好,
据我了解3138的代码好像还没有完全开放,所以大家在网上暂时也找不到例程,建议你以公司的名义直接联系TI,询问是否可以提供代码支持。
你可以把你的公司名字和地址在这里提供一下,我们可以先帮你查查该区域对应的由谁支持,然后我可以把相应联系人的邮箱发给你就可以啦。
这个芯片是不是设计的不成熟啊?代码提供为什么这么费劲?没有例程,我们怎么用这款芯片呢?
还需要确认一下,你不是中兴或者华为的吧?由于TI公司把这两个客户划分出来专门服务,所以他俩不是按照地区进行分区的。
Hi CHAO FANG,
在这里解释一下,这个芯片的设计非常非常成熟,已经成功应用很久了。出于保密的原因我们暂时没有公开代码(可能因为太先进),但是对于我们具体的客户是有代码支持的。具体是否需要先签保密协议你可能还需要跟给你提供代码的人去确认一下,他应该会告诉你是否还需要注意不要向外传播。
感谢你如此诚恳的回答,看来TI也是美国的一个政治工具啊!我还是个学生,只是对这款芯片感兴趣!并且花了大价钱买了开发板,没有代码怎么用?
谢谢!
没有代码可以用Fusion tool调试啊,PMbus听说过没有?
楼主也可以尝试到TI的E2E论坛问一下,是否有工程师手上有一些可以开放的资料提供。
CHAO FANG 说:感谢你如此诚恳的回答,看来TI也是美国的一个政治工具啊!我还是个学生,只是对这款芯片感兴趣!并且花了大价钱买了开发板,没有代码怎么用?
谢谢!
你好,我是简通公司的开发工程师,买一套UCD3138的开发系统,来做大功率的逆变电源,主要用在电镀,表面处理,多电源均流控制的行业中,到现在为止,已经6个月了,我还是没有开发出来,你们能不能帮我提供一下源代码??? 我万分感谢,,
.Xo文件是ccs生成的,我每天调试都要生成无数遍Xo文件,其实就是编译一遍生成一遍,就好像大家以前学习51的时候用到的hex文件。
希望可以帮到你哈!
简通公司的同事 你好,
由于我个人的职责划分只能负责telecom方向的客户,您的问题建议您先提供一下你的区域,我们分为华北、华东、华南,然后您找到对应提供支持的TI人应该对您的问题会有所帮助。
因为我们是有参考代码的,虽然和您的逆变器不一样,但是控制原理是我想是相通的,应该会对你们有所帮助。所以,建议您可以根据你的地理位置尽快联系到可以给您提供支持的人。
希望我的解答可以帮到您!
你好,我是华南地区,简通自动化设备公司广州市简通自动化分公司的电源开发工程师,买了UCD3138系统开发了大半年,还没搞好,老板都要赶我了,不是我早期用ASF600开发的电源销量很大,早就滚蛋了,TI的工程师提供一下UCD3138源码。。。。。
我们公司帮全国好多家提供电源板的。。。
先谢你了,你能告诉我华南地区 广州市能帮我的TI工程师吗??
黄工,你好
我已经联系到对应的sales了,你需要先和sales联系签一个NDA的协议。
然后将NDA协议的电子版发给我,我找RD同事将源代码发给你。
你把你的联系方式发给我:包括 公司,姓名,职位,手机号,邮箱,公司地址, 邮编
转给那个sales,他会联系你。
我的邮箱:max-han@ti.com
Hi Huang工,
我现在在美国,昨天跟写这套fireware的同事还有产品线的老板一起吃饭,我帮你问了一下,他们说是可以发的(联系当地)。不过你已经联系上了local的是最好的解决方案啦。如果之后问题还没有解决的话可以联系我。
CCS3.3. 是用来编译和调试程序的。
Device GUI是用来下载和烧录程序。因此,需要在运行GUI时,通过USB-GPIO仿真器连接到UCD31380LEVM-032。
请问您是这样操作的吗
你好:Neil LI 是这样的,我用CCS3.3与编好了程序想用仿真器在线实时仿真一下,是不是USB-GPIO连接在UCD3138LEVM-032,不能仿真调试程序,只能下载用
CCS是用来编译调试的,但不是实时调试的,而是代码修改完后编译。然后通过GUI下载到芯片中。
GUI中的Memory Debugger功能时可以在线调试程序的。
可以参考附件文档,讲述了如何产生 .x0文件。
你好:韩工(Neil LI):我花了几天时间,我在CCS3.3中编译((UCD3138_PSFB_PCM_PWR027))这个UCD3138的源文件可以,生成X0文件;但是这个源文件在CCS3.3中用的是Librayies-----rts32tiabi.lib ;;与UCD3138的地址分配不一样,下载到UCD3138中应该不对的,,怎样更改源文件Librayies-----rts32tiabi.lib的地址与UCD3138的分配地址对应??
rts32tiabi.lib 地址分配表与ucd3138地址分配表见附件
黄工,
TI出厂的源代码和EVM027应该是对应可以直接配套使用的啊,下载到UCD3138中不对是什么意思呢?开发板的系统输出、和带载有没有问题?
谢谢 Jason wang2:
在开发板 上我有波形产生了,现在我要把我以前的通信协议程序(用C语言写的单片机C8051F)移植在UCD3138中。怎样在ucd3138中用其他的通信程序?
我都开发几个月都没找到方法,UCD3138这方面的技术在中国很少人使用,又没办法请教。
现在只有向你请教了。。
简通公司 黄华
你好,Jason Wang2,
我以前的程序是基于C8051F020的串口的,请您帮忙指教方法
在UCD3138的源代码中是有串口通讯模块的程序的,如果你的通讯是基于串口的应该就不麻烦了。
都是串口的话,上层应该都是一样的,建议你先把UCD示例程序当中的串口程序调试熟悉,熟悉之后你再对比8051的串口程序中最基本的发送和接受程序,找到对应的底层程序之后把上层程序复制到UCD当中,然后把对应的底层函数替换成UCD的就可以了,应该就是一个移植了。