This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54620用作PWM可调光LED驱动芯片问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

您好,

      下面的图片,是TI在DLP产品中,用于驱动LED的一块参考电路。

       BLU_LED_EN信号:使能信号,控制LED的开关, 开关频率约240HZ。

       LEDB_PWM信号: 控制LED的亮度, 3.3V频率约10KHZ方波信号。

       在应用电路的过程中,发现,LED怎么都不亮, 测量发现LED正极端电压约0.1V~0.2V, (LED正常工作的电压约3~4V,电流约3~4安)

       请问:

              1. 这个电路是否有问题呢?

              2. 本电路的参考电压是不是 不再是0.8V?而是有SS/TR端的分压电阻来确定?

        

谢谢!

  • 亲;这个电路原理有点问题。

    首先;LED是反电势负载,不适合用这个电路工作到窄脉冲驱动。即弱光下会不太稳定。

    其次;这个电路是否能正常工作,还取决于线性部分的响应。两遍都协调后才能正常工作。既然如此;建议用专门的LED驱动调光。选这种DCDC;无论电路架构的复杂性和风险成本等都 没有专门的IC高。

    仅就这个电路;建议首先保证DCDC独立不使能下能正常工作,然后;带电阻性负载做PWM输出调整。当这些都稳定后;再调你的MOS部分。

  • 谢谢XP的回复,

         这个是DLP的参考设计,而且TI的DLP开发板就是基于此电路的,应该是能工作,只是我设计的板子不能工作,目前找不到原因。

         能否推荐一款LED驱动器呢?

        (要求是电流6A, 可以接受10KHZ的PWM模拟调光,能开关控制。)

  • 亲;既然你TI方案,建议你坚持做下去吧。关于调试,建议按我楼上所述试试。

  • 好吧。在TPS54620的datasheet上,关于SS/TR引脚,有一句话:

     “The device uses the lower voltage of the internal voltage reference or the SS/TR pin voltage as the reference voltage and regulates the output accordingly. ”

    那么,我想知道,这个原理图中,用于计算输出电压的 “参考电压”是多少呢, 0.8V, 还是 3.3V*/(9.09+1) ?

    另外,LED_EN, LED_PWM都是3.3V方波信号。 怎么样计算输出电压呢?

    谢谢!

  • 顶起,

    求回复

  • 亲;基准仍是0.8V。关于SS/TR,它调的是TSS。

  •  “The device uses the lower voltage of the internal voltage reference or the SS/TR pin voltage as the reference voltage and regulates the output accordingly. ”

    感觉这句话的意思是:SS/TR端的电压, 和 内部参考电压0.8V, 哪个低,哪个就是参考电压? 

    是这样吗, 另外, SS/TR端是不是就一个用: 调节启动快慢?  这个原理图的启动快慢怎么计算的?  

    非常感谢!

  • 确实如此。

  • 请问你的TPS54620RGDYT芯片输出为3.3V 6A的问题解决了吗?我也遇到相同问题,您能告诉我您是怎样实现的吗?

  • 同问 最近用了下TI的这个电路 也是没有电压 不知何故????

    楼主解决没?

  • 首先搞懂设计的目的,EN不是给信号的,只能提供低速开关,MOS管有很大的栅极储能量的;再者LED的容性很强240HZ没有意义

    PWM管脚不是给频率的,明显是个PWM DAC,你给的占空比越高测流电阻反馈的回芯片的Vsence电压越大,LED就越暗

    你不妨将en接到3.3V

    pwm接口先用信号发生器,选一个高些的频率(100K左右),把占空比从低到高扫过去,看亮度变化,就可以找到合适的控制方案了

  • 你好,是否是PRO4500上采用的呢?