你好,用LM5116之前设计的电源,高边MOS管驱动引脚电压一般是多大?我现在设计的电源板空载和带载都有电压输出,但是高边MOS管发热很严重, 且MOS管驱动波形接近正弦波而不是方波,可能是什么原因呢?
谢谢!
你好
驱动电压一般是7.4V,你看看boot驱动电容和二极管有没有问题。
亲;你用的MOSFET是啥规格?
回复 Randy Wang:
我量高边MOS管驱动引脚对地电压36V左右(我系统输出是36V),自觉电容两端电压差 7点几伏。 这样算不算异常!自举电容我用的是1UF瓷片电容,二极管用的是DFLS1200-7。 这个问题搞了好长时间了,一直没解决,急啊,谢谢大神帮分析一下!
回复 XP:
MOS管用的 P75NRF75,耐压75V 电流75A,(临时找的管子代替的,耐压是有点低); 还用了FB4410Z, 这两个都试了,驱动波形都是近似正弦波。 彻底崩溃,现在真的不知道哪里原因了。第一版电路,布局和参数都基本一样,驱动波形都是方波。
MOS管 先用的P75NF75 , 耐压75V 电流75A (这个临时找的代替的,耐压有点低),还用了FB4410Z, 两种都试了,驱动波形都是接近正选波。 其实,第一版电路,布局和参数基本一样,驱动波形都是方波。搞了很久了,急啊,请多指导,谢谢!
回复 MARK LIU1:
你所谓的驱动波形是以哪里为基准测量的,能否提供一个波形的图片来看看?
回复 daw y:
好的 。 波形测量方式是,示波器地线接电路板地,示波器信号探头连接高边MOS管G极。 上传三张波形图,是同一输出时 一个动态时波形图,两个是锁定后静态图。
自举电压7伏多是正常的,驱动波形发一个上来看看?需要在MOSFET的GS之间来测。
回复 Fly:
你好,刚才测试了一下 自举电容两遍的压差才5.5V(用万用表测的),电压是不是有点小了?波形感觉都不是规则的波形。电路测量的所有波形和PCB图、原理图和问题点,我附件里都写了。麻烦帮好好分析一下和指教一下,谢谢!搞了好久,非常着急啊!谢谢!
晕,哪有你这样测试的,从你的波形来看,驱动应该是正常的。
你要测试高端的驱动波形,测试的参考点应该是高端MOS管的S点,而不是输入的地,你看到的震荡 ,是电感工作在DCM状态下,二极管两端的波形。不是真的驱动波形。