芯片手册里有工作时所处的温度范围,焊接时的温度是否也要在该范围内。不在的话,适合的温度是多少
有的芯片有NC引脚,如果手册中没有对该引脚进行特别的说明,那NC引脚在焊接的时候是否可以焊接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片手册里有工作时所处的温度范围,焊接时的温度是否也要在该范围内。不在的话,适合的温度是多少
有的芯片有NC引脚,如果手册中没有对该引脚进行特别的说明,那NC引脚在焊接的时候是否可以焊接。
你好,芯片正常工作温度是指确保芯片长时间正常运行的温度,而焊接是短暂的过程,同时芯片是处于没有电的状态的。要让焊锡融化,一般都要调节到300度以上,而且一般焊接会在几秒钟完成,一般不会对芯片造成伤害。但对于晶振这种敏感器件的焊接要注意一些,一方面温度低一点,另一方面不要焊接时间太长或者反复焊接。
NC引脚可以焊接在没有网表的焊盘上的,能够起到加固的作用。
Hi
一般推荐芯片焊接温度350+/-10摄氏度,10秒内。
IPC/JEDEC J-STD-020E
你去网上下载一下这个文档。TI所有的产品,如果没有特殊声明,都要满足这个焊接条件的。
工作温度和焊接温度是两个概念,工作的时候当然不能焊接,同时工作状态下的温度也不可能影响芯片的牢固性(不会融化焊锡)
工作温度主要是指芯片工作时的节温不超过某一阈值,如125C或145C
焊接温度,其主要目的是为了让焊锡融化,具体温度要看焊锡材质,一般含铅的焊锡熔点较低,大概在180度~200度之间。无铅的要再高30~50度,故选择烙铁温度在300度~350之间就可以。