情况是这样:
便携设备,有两个电源: 1.5V AA单节电池,3.7V锂电池。 电流最大2A。
两个电源通过DCDC升压到9-12V。 现在需要两个理想二极管,把1.5V和3.7V隔离开, 可不可以用两个 PMOS 代替二极管,把 D S极反过来,就像防反接电路一样呢
LT4352之类的器件倒是可以达到要求,但是其静态消耗电流mA级别,对单节电池供电不合适。
回复 daw y:
回复 jun zhou1:
Hi
或可以用oring电路:
回复 Johnsin Tao:
这个芯片的耗电很低,75uA,但是输入电压最低是5V,单节电池不能用。 P沟道的 MOS管 D S反过来直接用不可以吗