使用LM25117设计输入24V,输出5V/3A,测试驱动波形不正常,空载时输出正常,带载100mA瞬间输出5V就下降了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
首先你需要确认的layout,需要按照layout说明或者参照EVM板, 如果你是用洞洞板或者面包板之类,会因为寄生参数太大,基本上就是不能带载。
如果你正常PCB layout, 你需要注意功率回路尽量小,同时注意sense电阻layout, 避免noise防止过流误保护。
其次MOS选择尽量Qg小的,电感饱和电流至少大于1.2倍最大输出电流。
驱动波形和负载有关,如果重载下驱动波形是方波就是没有问题的,轻载下驱动波形可能不是方波目的是为了提升效率。
如需要进一步分析,可以将电路和layout放上来。
你好,我是正常PCB layout,MOS管选用的推荐电路中的SI7884BDP,电感选择的是6.8UH/3A的,现在测试带载能达到1.4A,负载越大,测试驱动波形的占空比反而下降了,带载1.5A,5V输出就会下降到0
你好,我现在使用的电感饱和电流是3A,按照电感饱和电流至少大于1.2倍最大输出电流,那我至少可以带载2.5A
您好,我将电感换成22UH/8A(没有现成的6.8UH)的饱和电流,输出带载能力确实有所提高,可以带载到2.2A左右,但测试此时的驱动波形,特别差,由于第一次在这里发帖,不知如何上传图片,但又迫切想让你们看到测试波形,望多指教,谢谢!
您好,还想追问一下,我测试频率,发现一一直是一个1.25V的全高电压值,我设计的开关频率是480KHz
你的layout很有问题,电感在背面,很容易干扰采样电路的,建议你按照数据手册重新修改你的layout
Hi support!
在一个案子中使用的是BQ25700A这款IC,使用过程中发现芯片和mos同时损坏,mos是我们EVM板上的Q1Q2。我们应用中选用的是AON6994。后级电路正常。请问有什么原因导致这种情况的发生。