This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ucc28c4的电源设计问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

您好,

我现在基于ucc28c44DR设计输入电压为AC85~AC660v,现在调试碰到如下问题:

条件:

1、VDD的电压最低为16.5v,最大为18v;

2、启动电阻设置为44K,低于这个值时VDD的电压为钳位关断模式。

问题:

1、为什么我按照TI的官网的WEB设计原理图,这个启动电阻应该是152k,但是这个阻值的电阻为什么启动不了呢?只有电流达到2ma的时候,才能启动。

2、启动后测试VREF引脚的电压,电压的最小值为4.2v,最大为5V。

3、我的这个模式是在正常工作模式下吧?可是为什么在OUT引脚输出的波形,确是一个60Hz的波形里,有若干个156Khz的波形?此时变压器开始“吱吱”响。

谢谢!

  • Hi
    电流过小会影响第一次启动时的驱动能力,VCC是可能因此被拉低的(建议你验证一下)
    变压器“吱吱”响需要确认是驱动异常造成的,还是变压器本身设计功率不足。
    另外选择MOS,仍旧建议选择Q股尽量小的。
  • hi,VCC根据TI web上的仿真配置,这个电阻应该是420K,但是我这边这个电阻是无法启动的。

    问题:

    1、正常启动后,Out的波形应该是单一频率的,等于RTCT的频率?

    2、MOS管选择的是STTH112U型号。

    3、变压器“吱吱”响确认不是变压器的工艺问题,应该还是这个OUT的输出频率不单一,的确是一个60Hz的波形里,有若干个156Khz的波形。

    4、如果VDD的电压没有低于闸门,一直保持大于16.5v,那么何种原因会使OUT输出的波形关断。下图是的OUT输出的波形

    谢谢!

  • Hi
    测量一下电流保护的脚的波形,同驱动波形一起,看是否是过载导致的。如果是过载,除了确认Sense电阻的layout或造成noise误保护外,还得确认变压器。
  • hi
    我的板子现在工作都已经正常了,但是会碰到一点问题。输入AC100~280V,尽管在ucc28c44的VDD引脚(7脚)和GND引脚(5脚)之间连接了18v的稳压管(MMSZ5248B),启动电阻是600K,但是有时还是会把ucc28c44的VDD和GND击穿,导致片子损坏。希望给予帮助,谢谢。(当前我的7片中已经有3片造成了损坏。)
  • HI
    将VDD设计到15V甚至更低到12V左右(绕组供电),母线供电可以设计到17.5V(最高)
  • 如果VDD一直大于IC的启动工作电压,但输出脉冲是间歇的,说明你的环路设计的又问题,你可以看看你的误差放大器输出,应该不是相对平滑的直线,而是带有60HZ的纹波。因此,需要你提供你具体的电路图及参数才好分析。

  • 你这个输入电压范围比较宽,启动电路的设计可能会比较麻烦。启动电阻是152K的时候,你用示波器测量VCC端,看波形是什么样子的。
  • 你好,

    1.启动电阻影响的是什么电压开始触发启动,只是设置发PWM的点,与能不能启动起来不相关。
    2.VREF 启动后应该是稳定的,不应该变化。
    3. 请检查VDD电压变化情况。是否一致。如果不是一直,就是你的环路问题。
    谢谢。
  • UCC28C44启动时将VDD和GND击穿的问题解决了吗?
  • 你好,

    建议好好检查下电路,着重测一下VDD到GND的波形,谢谢。