我准备使用AM3352ZCZD72处理器做一个开发平台,使用DDR3,电源选的是TPS65217C,
现在发现一个上电时序不一致的问题,需要大家帮忙确认。
在(Powering the AM335x with the TPS65217x)第10页,上电时序如下:(LDO4上电是在DCDC3和DCDC2之前)
在tps65217c数据手册中第20页,上电时序如下:(LDO4上电是在DCDC3和DCDC2之后)
这个时序可以通过寄存器来配置,需要帮忙确认现在出厂的TPS65217C是以哪个时序为准的?用来作为AM335X处理器DDR3的方案是否合适?
谢谢!