您好,
我们目前用TI的LM3481的电源IC,SEPIC结构,9-36V输入19V输出。
这个电路的MOS,TI推荐Si7386DP或者RJK0305DPB。
我们目前用vishay的SQJA64EP,出问题,干扰网口,导致网口传输速率降到10MB/s。
如果用vishay的SQJ412EP,则网口传输没问题,速率可以达到100MB/s。
请帮助分析原因,以及提供对策!暂时换MOS管解决问题。
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上传一下不同MOS的开关节点波形,初步估计是SQJA64EP的Qg太小,MOS的开关速度很快,产生高频干扰影响了网口
这个要根据实际使用情况来看,开关速度快,在轻载时效率表现会好一点,但是会有一些高频的振铃
导通阻抗小的,在重载时,效率会比较好,你的问题和导通阻抗没有关系,主要就是管子开通的太快,所以产生较大的振铃噪声