如图,我制作了0~15V数控电源。现如今出现一个问题。测试过程:
1.当带载5欧时,改变DA值,输出电压又0V升高,直至12.6V,再就会下降致2V.
2.不带载时可调良好,如果此时调节致15V,再接上5欧电阻,则正常工作。
请问这个可能是哪里问题。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
突然试了下把R18改成15K,发现最大输出改成了16V了,再往上就和上面一样了。
不变的是DA都是由2.255V与2.416v转变时出现问题,是不是LM358使用问题