你好,
1.我的设计基于8228.PMP21318_RevA(001)_Sch,详情请参阅附件。
2.在测试中,vc_in的电压是VDD的一半,如果VDD = 40V,VC_IN = 20V,则vc_out = 20V。但UCC2897A的最大VDD电压为16.5v,是变压器有问题吗?
3.在测试中,pse(802.3 at).Rclsa = 63.4和Rclsb = 90.9无法识别pd,是CLSA和CLSB配置的电阻有问题吗?
4.我有一个问题需要确认,UBNT us-xg-6poe是否与此PD兼容?还有就是我需要设置什么?
期待你的回复!