目前是按照这个来设计的。VBAT的范围是4.2-2.8V .目前使用情况为 当4.2-3.6V左右时正常使用。3.6-2.8V时无法提供所需要的电流(0.5-1A),导致电压出现跌落(1-2V),目前已经尝试过把CC直接接到GND,输入输出增加电容等方法。请问是否有什么解决方案呢。手册上是写的支持2.3V-4.2V的输入,电感选的顺络的5040,1uH,饱和电流8A 温升电流5A,请问是否是电感通流能力较低导致的 或者是其他什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
有条件测试一下电感的实际饱和电流,这个和带载能力有很直接的关联,避免电感质量问题。
其次影响带载能力有输入的layout,输入走线宽一点,输入电容尽量靠近电感输入端,如果负载要求比较大,则需要适当加大输入电容。
以及功率回路尽量小。
你上传下layout吧,可能是布局布线的问题,另外也可以尝试换一个品牌的功率电感试一下,参数一样就可以。
还有你的R308为什么是接GND的,这是Power Good功能,接地这个功能就没法用了