This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63051软启动电容设置问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

 如上图所示,C403是TPS63051的软启动时间设置电容,参考设计是1nF。

在实际电路测试中发现,上电延迟136μs,冲击电流较大为-1.2~0.8A.如下图所示。

 因此,出于物料复用以及降低冲击电流的考虑,将软启动电容调整为常见的0.1μF,调整后,上电延迟1.6ms,冲击电流在400mA。

我想问的是,一般电源芯片的软启动时间是根据数据手册上的公式计算的,也没有范围限制。

软启动电容这样调整为0.1μF是否会对电路造成不利的影响?或者说,软启动电容的容值范围是否有限制?

  • Hi
    软启动电容适当大一点并不会对电路造成不利影响。
    但是建议你确认如下:
    1. 你的输出电容并不大,但是inrush如果很大的话,建议确认一下电感(饱和电流是否有问题)
    2. 输出电容是需要尽量靠近Vout(不建议中间有电阻,即便的0欧姆)
  • Hi
    非常感谢你的回答!
    1.电感额定电流3A,饱和电流4.9A,确认没问题,之前也应用在其他3.3V开关电源芯片电路中。
    2.输出电容和芯片之间的0欧姆电阻,是为了方便测试,在demo版本中添加的,后期测试通过确认之后在正式版本中会去除。
    再次感谢!