This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2019 TI 系统级电源设计研讨会相关学习资料汇总下载

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC28056

2019 TI 系统级电源设计研讨会相关学习资料汇总下载

本次研讨会具体介绍了 TI 最新高压电源产品线及其相关技术。具体包含三个主题:MOSFET,IGBT 和宽带隙应用的栅极驱动器设计基础,如何降低 75W-600W AC / DC 电源的待机功耗和系统成本,用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案。所有相关文档仅开放给 myTI 会员,若您不是 myTI 会员,请先加入/登入 myTI,加入会员完成后,再下载相关文档。

 

主题1:MOSFET,IGBT 及宽禁带功率器件栅极驱动器设计基础

主题 下载链接
MOSFET,IGBT 及宽禁带功率器件栅极驱动器设计基础 回顾视频
MOSFET,IGBT 及宽禁带功率器件栅极驱动器设计基础 讲义下载
MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 点击下载
增强性能的 100V 栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率 点击下载
更换老化的栅极驱动光电耦合器 点击下载

 

主题2:如何降低 75W-600W AC / DC 电源的待机功耗和系统成本

主题 下载链接
如何降低 75W-600W AC / DC 电源的待机功耗和系统成本 回顾视频
TI 高能效 AC-DC 开关电源控制器及其应用 讲义下载
通过“始终开启”PFC 和 LLC 控制器超越现代能源标准 点击下载
使用 UCC24624 同步整流器控制器提高 LLC 谐振转换器的效率 点击下载
在离线应用中采用 UCC28056 来优化效率和待机功耗 点击下载

 

主题3:用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案
主题 下载链接
用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案 回顾视频
用 GaN 设计可靠的高密度电源解决方案 讲义下载
尺寸减半、功率翻番!— 氮化镓技术给机器人、可再生能源和电信等领域带来革新 点击下载

 

相关产品
型号 说明 数据表 立即购买
UCC21540 具有 3.3mm 通道到通道间距选项的增强型隔离式双通道栅极驱动器
UCC23513 3A、5kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器
UCC21750 适用于 SiC/IGBT 且具有高级保护功能和高 CMTI 的单通道隔离式栅极驱动器
UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器
UCC256304 支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器
UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器
LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN
UCC21220A 4A、6A、3.0kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
UCC21530 具有使能端的 4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器
电源”圣经”来啦
罗伯特 A. 曼马诺 (Robert A. Mammano) 是电力电子领域的先驱,在模拟电源控制领域,拥有超过 50 年的经验。他还被称为 "PWM 控制器行业之父",于 1974 年设计了第 一个完全集成的 PWM 控制器 IC SG1524。
全书内容丰富、完整,囊括了从电路元器件,电源基本电路拓扑,各种控制策略,磁元件设计,辅助电源电路,电磁噪声处理,电源故障管理,实现高效率设计,数字功率控制以及电源结构这些涉及电源几乎所有方方面面的完整内容。你值得拥有!
 
 
 
 
 
 
myTI logo