由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

是否有这样一个器件,内部带VDT功能,以及按键检测?详见内容

在一个SOC系统的复位电路中,需要实现这样的功能

1:VDT,检测电源电压,低于某值,输出低电平的reset信号(这个大多数复位芯片都能做到)

2:按键输入

      a。短按时(<1秒),输出低电平的reset信号

      b。长按时(>3秒),单独的GPIO输出高电平或者低电平(电平翻转)

目的:通过判断同一个按键按下的时间,来实现复位或者系统升级功能。

————————————————————————————————————————————

目前查询到的复位芯片,有专用的按键输入引脚MR,这个是按下后延迟很短的时间后就输出低电平的RESET信号了,不符合我的需求

查询了TI的TPS3850/TPS3851,没看明白里面SET0/SET1的使用方法,是否可以满足上面第二点的需求?

3 个回复