This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【获奖结果公布】金秋9月,让我们一起来聊聊“智能家居”的技术和未来!

感谢大家的积极参与,获奖名单如下。

请注意查收邮箱,小编会与您联系奖品寄送事宜,谢谢。

user5216660

bin li8

user5758802

user1003731

6052922

user5079174

user5178637

user5863070

user4089936

2000 parry

user5182684

AIGun

user6063806

user3943027

user4512941

mm163705

JasonHe

user5775638

user4874268

user4800847

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

随着科技和技术的发展,人们对于未来生活有了更多的畅想——智慧工厂、智慧城市,还有智慧家庭(Smart Home Hub)。

除了为我们带来安全便利,智慧家庭还将为我们带来更多智能化的影音娱乐和互动体验。

您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?它应该会以何种形式呈现?

或者 您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?

快来跟帖参与我们的讨论或者分享给更多好友。

活动自9月1日开始至 9月30日结束,10月中旬将公布20名幸运儿

经审核后将有机会获取TI 精美礼品——碧然得Fill & Go用芯杯。

*活动解释权归TI 市场部所有


一起来了解TI 系统方案及参考设计如何为智能家居带来新活力吧!想要360度环视效果,这里就有哟!

智能音箱条形音箱(Sound bar)STB 和 DVR智能显示屏激光电视移动智能电视电动玩具和机器人玩具

参考设计

说明

TIDA-050011

各种 LED 环形灯照明图案参考设计

TIDM-02004

基于手势的电容式触控扬声器界面参考设计

TIDA-010021

具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计

PMP21065

适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

TIDA-080000

使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计

 

//智能家居系列技术文章// (持续更新…)

 

  • 在我看来,现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是安全,安全包括2方面: 一是可见的安全,如门窗的安全防范,水电气等方面的安全监测;二是不可见的安全,也即信息安全,如何防范智慧家庭系统的非法入侵或者非法访问。
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢? 比尔盖茨的豪宅,传感器技术令人刮目相看,智慧家庭更多是个性化,可编辑,可离线局域网络
    它应该会以何种形式呈现?独立终端的独立运作,不仅限于网关,手机等设备,并具备机械系控制开关
    或者 您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?数据,隐私问题,越简单越好,功能复杂的设备更不实用。简单操作的设备和运行最好。
  • 理想中的智慧家庭:家庭各种设备都能互连、互通,通过一个设备可以唤醒或操控其他设备,设备可识别主人特定的语言、动作,从而做出相应的反应。
    它应该会以何种形式呈现:便携式主控,方便穿戴,可操控性个体,便于互动体验。
  • 1.我理想中的智慧家庭应该是包含物联网、云计算、移动互联网和大数据等新一代信息技术为一体的系统,可以实现低碳、环保、智能、健康、舒适、安全和充满关爱的家庭生活方式,家庭成员之间、成员与所有其它家庭中的个体可以无缝沟通,同时每个智慧家庭都有其独立性、安全性。本体家庭与其它家庭之间有融合沟通能力。
    2.呈现的形式是现代化、智能化、人与自然浑然天成。
    3.所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是智能沟通与安全。
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?
    家庭内部、家庭与社区、家庭与社会的信息互联互通与智能控制,提供完备的面向家庭的综合应用与舒适、安全和便捷的家庭生活服务,才能真正地展现“智慧家庭”

    它应该会以何种形式呈现?
    人工智能时代 万物互联

    您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?
    主要是产品同质化严重且无法做到真正“智能”,行业标准不统一,产品无法互联,操作繁琐,体验性差,也都是智慧家庭产业当前的痛点。
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?我理想中的智慧家庭就是通过APP软件,可远程操作家中的设备,并根据自己的设定来达到某种需要。当然也包括远程的医疗服务,这样家庭与社区或者与医院可以实现无缝对接,这样既节能又环保。
    它应该会以何种形式呈现?智能化,可控操作,便于互动
    您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?各种智能设备标准不一,无法实现无缝对接
  • 理想中的未来智慧家庭应该是家里的电器具备智能功能,例如扫地机器人可以取代人完成日常比较简单单一的工作;家里的空调可以根据室内温度及白天和晚上动态调节温度,当家里没有人的时候空调可以实现自动关机或者待机;人在外面可以通过手机控制家里的电饭煲提前开始煮饭;热水器可以按照用户的意愿提前半小时把水烧好;另外可以通过手机互联到家里的摄像头,看到家里的情况;
  • 我认为理想的智慧家庭是和AR并存的,我们会以一种新的交互形式与智慧家庭进行人机交互,而且需要我们干预的情景越来越少,甚至不需要,通过内置的AI系统,智慧家庭直接配置出我们理想的想法,而且更加地环保,更加地普及,更加地智能。
  • 理想中的智慧家庭: 像电影《钢铁侠》中的黑科技,有个可以帮主人处理各项事务的智能管家,计算各种信息,甚至可以自动替人完成家务;掌控智慧家庭万物互联的物质需求......
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?
    可以做到家用设备如电器,汽车,手机 穿戴设备可以互通互联,智能控制,这个控制标准最好是TI或者如sony 小米 阿里牵头来制定,大家都按照这个标准来满足规范; 智能 就是需要有一定的智慧,可以自动判定,而非人工干预,比如家里温湿度自动调节,电器和汽车的开关牵引等等,对家庭监控的自动判定,如温湿度 热源 人脸识别;家庭门锁的人脸识别 指纹 等;门禁和可视化对讲机的人脸自动判定,可以辨识罪犯(和公安系统联网,报警);汽车的地库自动出库 泊车 自动驾驶 道路模式自动切换 根据天气预报和路况走最佳路线 (涉及到AI和5G 6G);

    它应该会以何种形式呈现?
    现在小米的米家互联设备为什么异军突起,就是因为有统一的标准和方案,大家一起加入。
    做到自动化,智能化,可控操作,互动。
    以人为本 万物互联(IIOT)

    现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?
    1. 互联标准的统一性,比如米家的标准 因为基数大,设备多 有希望成为国内标准吧;
    2. 操作人性化,体验感;
    3. 手机集中管理或者PC集中管理APP的统一,最好就一个,可以控制所有设备
  • 从用户角度讲,挑战是:

    设备互联与标准的统一

    从工程师角度讲是:

    能效与质量

  • 1.在未来,科技让家永远是最舒心的地方。无论外面刮风还是下雨,昏天还是暗地,通过系统设置,就可以让室内保持一定的亮度;无论外面天寒地冻,还是烈日炎炎,智能系统都可以保持室内恒定的温度;更有空气净化器让你和雾霾说拜拜。而且在此基础上,还可以设计不同的情景模式,实现不同的模式一键切换。
    2.实现家庭各类设备智能连接及控制,根据不同生活场景及用户需求远程控制及智能联动,创造更加便利、舒适的家居生活。
    3.最大的挑战还是技术革新。
  • 未来的智能家庭,大概是从以下几个方面考虑
    1.视听方面,满足人们的影视、音乐需求,比如电视、音响
    2.家用电器方面
    3.安全保护方面
    4.交流通讯方面
    上面这些设备之间可以通过一个共同的但是加密的协议进行通讯,这些智能家居都是通过一个可穿戴的设备进行互动,这个可穿戴的设备有可能是一副眼镜,一个手环,支持3D投影,设备的联网可能不需要携带手机,直接通过虚拟的SIM卡进行联网,这样就可以减轻人的携带重量。当然最重要的是安全,一切都需要保护这些数据的安全,可能需要一个最高的权限,需要进行虹膜或者DNA的认证。当然AI和语音识别是必不可少的,或许思维控制也不是问题,总的来说,可以畅想的还是很多的。

  • 1.您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?
    我理想中 智慧家庭是虚拟与现实的完美结合,人在外面可以通过手机的“虚拟的家庭”,但却可以随时随地看的了解家庭里面真实情况;可以远程处理家中的一些事情;

    2.它应该会以何种形式呈现?
    应该是人工智能及 万物互联的方式,家中所有的电子设备都可远程控制,智能机器人看家,智能安防系统等。

    3.您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?
    智能产品的标准不统一,产品无法互联,网络速度不够快。
  • 按照图灵大爷的想法,人工智能应该是这样的:测试者与被测试者(一个人和一台机器)隔开的情况下,通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。进行多次测试后,如果机器让平均每个参与者做出超过30%的误判,那么这台机器就通过了测试,并被认为具有人类智能。(百度复制过来的[手动狗头],不过意思都差不多哈!)理想中的智能或者智慧最基础的条件是有“万物”互联,最基础的能力是具有学习功能,最基础的应用是有一个方便的交互方式。其实通过图灵测试不是一个简单的事,但是通过了图灵测试机器能完成的工作会大大超过人类,以目前的电子技术和计算机技术来讲,完成一个具有智慧的机器或系统是不可能的事情。从现在来讲,设计、搭建一个能够辅助人类,具有一定计算能力(比自动控制稍复杂一点)的系统是最为现实的!
  • 出门上班,将安全程序设定为“离开”方式。以家庭网
    关为核心的控制系统自动将不必要的灯以及危险设备关闭;恒温器自动进行调
    整以节省能源,窗帘自动关闭,安防系统进入监视状态;

    回到家中,汽车通道传感器自动进行 100% 的照明,车库门
    打开,车库中照明灯开启,车辆停泊好后,主人进入客厅,五分钟之后灯关闭。——主人进入书房,连入 Internet ,主人选择“娱乐”按钮(场景控制) ,通过家庭网关启动控制系统将百叶窗关闭,灯光变暗,
    入睡时,“睡眠”模式,整个房间灯光窗帘自动按照设定关闭,
    房门未锁好将会自动告警,同时启动睡眠安防系统。打开安全报警。
  •       理想中的智慧家庭是简单、实用和便捷,在智慧家居发展到今天,万物互联已经走进我们的家庭中,但在技术发展中一些技术应用趋于繁琐,趋于独立,理想中的智慧家庭应该以手机、平板或电脑软件为主要操控模式,软件以呈现家庭智能电器和立体空间的家庭结构相结合模式,可以实现立体、实景便捷操控家庭设备,如家人忘带开门钥匙采用手机屏幕软件指纹远程开锁、室内温度过高可远程开窗或开空调,室外下雨可远程关窗,下班途中可远程开窗通气,室内养小动物天黑可以提前开灯,包括远程关闭窗帘,另外应对家庭出现突发事件,如老人身体状况异常,防火防盗、水管漏水、燃气泄漏可一键式报警或预警,宾客来访远程查看等等,软件另外可接入智慧健康相关数据,实时了解家人身体相关大数据,以及根据家庭成员建立独立的生活信息,如日常生活、交通、天气等方面大数据,打造以家庭为中心,智能互联立体操控,健康生活的智慧家庭。

  • 当然,我们期望的智能家居最好能像钢铁侠贾维斯一样,能够学习主人的生活习惯,并能跟主人进行对话,掌握主人的生活规律,根据主人的作息时间,自动的打开和关闭家里的电器,实现完全智能化。当家里出现状况可以第一时间提醒主人,自动识别非法入侵,拉响警报,锁门关灯,并拨打报警电话等等。而且这种智能无处可寻,完全不用担心它会成为家居的累赘,但它却又无处不在,功能强大到比你自己还了解你!这才是“智慧”的体现,现在的智慧家居就显得很鸡肋,人为干预太多,完全与智慧无关,很多大的原因还是因为,机器学习方面的欠缺,达不到人类的只能,当然这也是芯片发展的瓶颈吧,如果将来电器都可以自主学习,自主记录用户习惯,然后做出改变,智能程度和7、8岁的儿童的话,那就真的是“智慧家居”了。
  • 虽然已经先人一步享受了部分智能生活,但这离撸主想象的智能懒人生活还要差好多。
    首先要有一台家庭超级智能中心,它负责整个智能生活的安排与定制、实施。可以做成平板电脑的样式,窝在沙发里,一手掌控全家的所有电器设备,懒人专用。
    然后智能家庭具备五大智能体系:
    一、安全体系
    智能监 控、智能门 禁、智能防 盗门窗,可以做到24小时时时联 网防 盗;智能气体传感器,可监控煤 气、火 灾等发生,同时智能切 断与智能换风、淋灭 火 系统开始工作,将以为控制在很小的范围内,有效减小损害和损失。
    二、养生体系
    智能空气质量控制系统可以将室内的空气质量、温度、湿度等调节到更佳状态,有效的去除空气中的有害物质;智能滤水系统为我们提供健康的用水;智能灭 菌系统将蔬菜瓜果等食品中的有 害物质统统消灭;智能营养搭配系统为我们提供每日营养搭配食谱并自动订购相关饮食。
    三、清洁体系
    智能清洁机器人、全自动清洗、烘干一体机讲我们从情理卫生与洗衣服中解放出来
    四、医疗体系
    对出现的疾病进行智能联网诊断并提醒主人服 药等相关事项,对于主人突发的身体急 症自 动报 警
    五、通讯体系
    未来将不再有手机,而是内嵌在服装内的个人智能通讯终端,全息投影的显示方式,视频通话、个人资金的扣除等都通过它来完成。
    最后再说一下,智慧家居的最大挑战,其实谁都知道,那就是科技水平离智慧家居还有很大的差距,传感器技术,机器学习等都处于起步阶段,所以我们还有很大的一段路要走啊。
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?
    智慧家庭是在互联网影响下物联化的表现方式。通过物联网技术将各种音视频系统,灯光系统,安防系统,温湿度调控系统,网络数字系统等功能化设备整合到一起,提供家庭供电照明,安全防火防盗,空气净化,环境监测,远程电话视频监控,家庭影音娱乐等等功能,使得住宅不仅具有普通居住功能,更提供全方位的网络化、信息化,安全化的舒适生活空间,提升家庭安全性、便利性、节能性、舒适性。

    它应该会以何种形式呈现?
    首先,各种智能设备可以互联互通,这不仅仅指简单的网络连接,而是新型的智能控制。人脸识别家庭门锁,通过监测自动调节灯光,智能的温湿度控制,安防系统的联网报警等等。其次,各种家电的自动化、信息化,利用网络信息与传统的家电电冰箱、洗衣机、微波炉,电视、音响、投影仪等等相结合 ,成为数字化与网络技术更广泛地深入家庭生活而设计的新型家用电器。

    现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?
    首先,标准化。没有规矩不成方圆。智慧家庭系统方案的设计需要有一个统一的标准,保证不同产品之间,不同厂商之间系统可以兼容互联。系统前端设备要采用标准化接口设计并且是开放的、可扩展的,为智能系统外部厂商提供统一化的平台,当需要增加功能时,可以简单可靠扩充。统一化平台选用的系统和产品能够使与未来不断发展的其它设备之间进行互通互联,防止资源的浪费,节能环保。其次,人性化。智慧家庭的一个显著特点就是便利性,不需要投入大量人力物力去学习,安装,维护,必须要简单,实用,能够面对普通大众。并且允许使用者在远程检查系统的工作状况,对系统出现的故障进行判断,维护。
  • 我觉得安全性是最基本的,其次是组网和互动能力,比如你不能只有语音互动,可能需要安静不打扰人的解决问题,因此传感器方面要具备多种传感器接入的可能。
    最大的挑战是多个房间的组网,是用WIFI还是用蓝牙,是集中控制还是分布式控制。
  • 我认为的智能家居应该有一个智慧体系/大脑集成这个家庭里的所有应用,以尽可能方便、简单的形式去呈现,而不是窗帘一个系统,照明一个系统,音响再一个系统,要从用户的使用习惯出发。挑战可能就是怎么样把来自于不同的产品方案集成到一个系统里去互联把。
  • 现在的所谓智能家居,也只是在概念和宣传页上的“智能”。有太多不智能的地方,可能,这就和“自行车”这个概念一样,充满了人们对智能生活的向往。
    我理想中的智能家居,应该:
    1)能够做更多“智慧”的工作,包括对用户需求的识别,而不是等待用户去安排;
    2)应该具有安全独立的数据管理中心,保护用户隐私数据不泄露。而不是存储在商家的服务器或云上。
    3)具有基本的智能,能够和用户流畅的沟通交流。
    4)具有扩展性,把私人汽车、家用电器等外部设备自由接入。或者说,多个智能设备间应该具有协调性(或能够实现智能协商)。

  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢?万物互联,人机互联,家庭内部、家庭与社区、家庭与社会的信息互联互通与智能控制,提供完备的面向家庭的综合应用与舒适、安全和便捷的家庭生活服务,才能真正地展现“智慧家庭”
    它应该会以何种形式呈现?人工智能时代 万物互联。
    您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么?两个字“智能”,这两个字说起来容易,做起来确实千难万难,这不单是一个跨学科的互联,同时也是.+主要是产品同质化严重且无法做到真正“智能”,行业标准不统一,产品无法互联,操作繁琐,体验性差,也都是智慧家庭产业当前的痛点。
  • 智慧家庭应该是集总结构和分布式相结合的形式:
    (1)硬件
    1)各种智能传感器节点分布于各处,包括门禁、家电、照明等,传感器一般具有监测、远程通讯、智能控制等功能。
    2)必须有一套远程视频监控系统。
    3)必须有一套燃气、电、火监控报警系统。
    4)基于网络的各种家电可单独的控制也可集中远程控制。
    5)必须有完整的执行器,比如智能开关、电机等。
    6)可配备智能机器人,如扫地、读书等。
    (2)软件
    1)集中控制软件,如电脑或手机,全天24h远程监控。
    2)独立的智能控制软件,比如语音识别、手势控制、接触控制。
    3)友好的人机界面。
    总之,在任何一个角落都能想你所想,通过互联网操控你能控制的。
  • 这些年,智能家居方面逐步发展起来了,目前市面上做智能家居的公司也挺多,但大部分都是做一部分,有的公司只做灯的控制,有的只做影音的控制,很少有把家居里所有的跟电有关系的都集成到一个系统里,这样的话,要把整个家居的所有部分都安装的话,就要安装要几个不同的系统,灯光控制系统,暖通控制系统,影音控制系统,安全控制系统等,控制起来比较麻烦。
    我理想中的智能家庭,就是能把家里所有带电的东西,都集中到一个系统里来控制,进行联动,各个部分中合作运行,还要加上家人在外的定位,大概计算出什么时候到家,到家之前提前一段时间运行暖通系统,门窗联动等,关门关窗,启动暖通系统(这里又包含制冷或制热系统,新风系统,除湿系统等),等到家人到家家里的温度正好适宜,进门时,系统自动识别身份开门,然后自动开灯等等。。。。就想家里安排了一个人一样,随时根据需求进行各种联动控制。
  • 您理想中的智慧家庭是怎么样的呢? 运用物联网、云计算、互联网的家庭服务平台,将家庭设备智能控制、个人身心健康、家居安全防卫以及信息交流、消费服务等家居生活有效地结合起来,创造出健康、安全、舒适、低碳、便捷的个性化家居生活。
    它应该会以何种形式呈现? 首先家庭生活智能化,常用家电设备,照明系统,监控系统,供水供暖等智慧化,你还没回到家,热水已经烧好,空调已经打开,饭自动煮上,刮风下雨自动关闭窗户,还能随时监控家庭内部水电燃气安全。其次,网络技术信息化,依托于云计算,互联网,将人们的家庭生活和社会生活通过信息化手段有机联系并融合起来,达到在家世界触手可及;在外家庭近在咫尺的生活境界。再次,人工智能社会化,自动驾驶,视频技术的全面运用将使得个人的出行,社区的管理,人际的交往将会变得极大的方便,生活的品质幸福感油然而生。
    您所观察到的现如今以及未来智慧家庭技术中的最大挑战是什么? 最大的挑战莫过于智慧家庭平台的标准化,统一化,要将其作为一个战略产业扶持推动,这样才能在真正的使用中实现便利性,舒适性。
  • 虽然我们家的智能化家居不能和比尔·盖茨家相比,但很多地方的智能控制也已经成为了现实,智能化家居并非遥不可及的梦想,一句调侃话语,说出了目前许多人追求智能家居的心声。
    下面的内容就是我梦想中的智能家居生活,请朋友们走进来参观一下吧!
    1、外景:
    家的户外花园装上了红外线智能防盗系统。更巧妙的是,红外线监控探头安装在仿古灯上,隐蔽性较强。智能家居正渐渐走入我们的生活。
    2、内控:
    a、安防  给新居装上一双“电子眼”
    尝试:在新居的四周,安装了红外线智能防盗装置,且户外红外线探头装在小花园的一个仿古灯上,兼具美观与实用。我家户外有一个小花园,围墙和隔栏比较低,万一有陌生人闯进来,我也很难发现,所以请专业公司帮忙安装了一套安防系统,这样我在家里就可以监视到房屋四周的情形了。在新房的安全防盗上费了不少心机,花费上万元就能完成了吧!走进装修别致的小花园,仿古石分隔出干湿区,竹子和木棉树增添生机,仿古落地灯古朴、别致,小花园里看不出任何防盗的装置。“很多亲朋好友到家里做客,都不知道其中的防盗玄机。其实红外线探头就装在仿古灯上,一旦有小偷入侵的话,红外线就可以连接到报警主机上。现在摄像头的外观越来越多,也越来越具有迷惑性,这样才不会让小偷有机可乘。家的智能化电子防盗装置同时能监控多个目标,设防时如果房门被打开,或阳台、天井、小花园等地有外人闯入,监控主机同样会自动报警。一楼安装的智能防盗窗也是一道安全屏障。当窗开启时,任何人都不能从玻璃窗外直接爬入家中,因为每扇玻璃窗开启时的间隙宽度,被控制在小于18厘米的范围,人无法从窗直接进入室内。在起到防盗效果的同时,窗户也不影响通风、采光。如果任何一块玻璃窗被击碎,电子监控装置立即报警,30米内能听到报警声。
    b、视听  网络与音乐无处不在。
    尝试:小度智能音箱,伶俐动听的百度AI小当家。把网络和音响装到了每个房间,甚至浴室也不例外。80后的我们,不论从事什么行业,上网和听音乐是我们的两大业余爱好。在装修新房前,智能化的家居视听系统可以在家里任何一个空间里接通网络和音响设备。为自己打造一个可以充分满足视听感官的新家。电脑信号可以任意在客厅或是在餐厅控制和播放;鼠标任意拖曳可把电脑里任何一幅电子图片“拉”到客厅和卧室的电视中去;书房中同样可以看到高清电视节目;家中所有的电器都是中央遥控的,小到一个灯泡、大到家用电器……这些时尚、便捷的生活方式,都能充分享受到。看到以上这些,很多人可能会认为要花了巨额费用,实际上这样的智能家居总花费约为2万元,以下是家里部分“智能系统”的费用:中央灯控约2000元;可编程的遥控智能电动窗帘轨约1500元;中央遥控器用的是某知名品牌“AV3000”型号,约为800元;远程电话遥控空调要贵些,主机4500元,其他视遥控端点数而定;无线安保遥控主机约2000~3000元,无线探头视数量而定,每个探头180元左右。
    c、家电  远程控制实现便捷生活。
    尝试:通过手机实现对家中电器的远程遥控。电器外观与普通电器并无差别,却能给主人提供更多方便、舒适的服务:炎炎夏日,在回家路上,可以用手机拨通家里的固定电话,先打开空调制冷,回到家就能享受凉爽的环境;然后再通过远程遥控,把已经放好米和水的电饭锅通电煮饭;或者启动洗衣机,清洗备洗衣物……只要你愿意,家中的电器都可以实现远程控制。原来我以为这些智能家居镜头只能在电影里看到,离现实生活比较远,但是没想到现在自己装修也用上了,没有想象的那么复杂。这都是由远程电话家电遥控器帮忙完成的,通过先进的通讯、红外技术实现对家中空调的开启、关闭以及制冷制热等操作,也可以对其他电器产品实现远程控制。据了解,不同的电器需要不同的远程控制器,安装一套远程控制器需要数千元的费用。专家建议,家庭智能化应该本着“实用为主,适当超前”的原则,根据自己的需求和消费能力,选择不同的解决方案。智能视听系统让每个空间都能上网和听音乐,而且客厅选用了较为昂贵的嵌入式音响。
    制约干啥不过的因素,我觉得除了科技的问题外,价格成本也是制约的一方面,如果和做到物美价廉,有科技含量很高,真的很难。
  • 什么是智慧家庭

    将传统的家庭物件转化为智能设备,并通过数据中心(智能网关)的数据处理,让这些东西能更好的服务于我们的生活

    智能家庭的组成

    数据网关,所有终端设备数据的集中点,网关处理一些简单的数据交互,并将数据传输至后台,主要的大数据处理后台进行

    然后就是终端设备,从门口进来,门口必须有监控摄像头,摄像头具有人脸识别系统,能识别人像,如果是主人回来了,门自动就会打开,如果门一非正常方式打开,就会拍摄照片,并同时提示主人

    照明,照明可以说是目前最多人做的智能设备了,但是以单独形式出现,那可能算是一个智障设备了,其实环境关是可以影响一个人的心情,所以说照明我觉得是最重要的一个智能设备,可以根据当前的场景更改相应的灯光效果

    市场上还有很多智能窗帘控制器,这个东西,很鸡肋,除非你房间有很多的窗户,要不然这个东西真的是个摆设,而且是个很反人类的东西,睡觉本来就是要一个相对黑暗的环境的,这个智能窗帘直接让人无法睡觉

    温度控制,这个还是不错的,在主人到家之前把温度给调节好了,让人回家能得到真正的放松。

    交互系统,交互的主要靠智慧屏,麦克风,音响,手持终端等

    最后其实我想要的是机器人保姆!!!