BQ25606充电容易超时而导致指示灯STAT闪烁

请问TI的工程师,

在使用BQ25606的时候,在充一个开路电压测到为3.6V的锂电池,并由SYS端同时为后面负载进行供电的时候,经常容易超时而导致STAT指示灯闪烁。请帮忙看下是哪里出了问题,谢谢。

主电用的是外部实验电源,是德的E36313A,5V/2A。电流测量用的是德的34465A台式万用表。

附上两组测量到的充电电流图形和主电源供电时候的电流图形,因条件限制,没法同时测量主电供电电流和电池端电流。

图1为测量的主电源电流,捕捉时间超过15小时,电池用的也是初始电压为3.6V,2600mAh的单节锂电池,此为充电超时的一组。

图2 同样条件,外部5V试验电源供电,充的也是一个3.6V初始电压的锂电池,并由SYS端同时为后面的系统供电,测量的是电池端的电流变化,此为一个充电周期充电成功,并未超时的情况。

图3为图2的后续放电,只由电池端给后面系统负载进行供电的电流图形

后续再补充一张一个周期内,充电因超时而失败的电池端电流变化图形。另附上BQ25606的原理图部分,请问TI工程师有没什么建议,目前发现大部分板子都容易出现充电超时失败的情况。实际使用的为5V电源。

4 个回复