请教DC芯片burst mode限流问题

    请教DC芯片手册上说在burst Mode下电流限定0.8A,但是burst mode的典型应用效率图中却看到负载电流可以到2A?这是怎么回事,是不是可以理解为当负载电流超过限定峰值电流0.8A就跳出突发模式,进入连续模式了?

  • Hi
    哪一款芯片? TI的提法一般是不是就burst mode, 但是意思都一样Powersaving 模式,提升轻载效率。
    一般会有一个界限,很多时候不会0.8A这么大,当负载超出界限,就是DCM或者CCM模式,这样主要是提高轻载效率。
    上图中,电流从0~2A,并没有问题,只是表明芯片电流能力,与0.8A的界限没有关系。 burst mode的效率曲线是上面的,恒轴是电流变化,纵轴是效率变化。

    若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。