This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

咨询TPS2410的工作原理

Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

NMOS管当VGS大于阈值电压时,NMOS管从D极到S极导通。而TPS2410芯片控制NMOS工作时,电流是从NMOS管衬底上二极管流过去的吗?如果是这样工作,TPS2410的作用是什么?

怎么不能插入图片了

TPS2410.docx

NMOS管当VGS大于阈值电压时,NMOS管从D极到S极导通。而TPS2410芯片控制NMOS工作时,电流是从NMOS管衬底上二极管流过去的吗?如果是这样工作,TPS2410的作用是什么?
 
 

  • Hi
    Oring电路在导通时提供路径选择,高电压者提供供电。不导通时,防止反向流入。
    有供电时,体二极管本身导通,而MOS管也将导通,所以此时实际电流是通过MOS(不通过二极管)
  • NMOS实际上是双向阻断的N沟道NPN结构并了个二极管。正常开通是栅在电场作用下,吸引P区成N区后,NPN阻断结构变成了NNN结构而导通。与二极管没毛关系。

  • 在栅极有电压时,NMOS管的电流从源极留到漏极?这好像跟以前学的NMOS管特性不一致
  • 好记性哪如烂笔头^_^经典的同步整流,都是有栅正向驱动时;电流从源极流到漏极的哈^_^
    MOSFET与三极管最大的区别就是导电原理完全不同。一个是N区本证体导电;另一个是P区转N区导电。本证导电由于没有PN结限制;所以;是双向的,导通时只有电阻压降。而转区导电;由于有PN结影响,是有势磊压降的。不管电流有多小;都会有比较高的PN压降。