This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116怎么实现恒压恒流

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117

 这个原理图能实现恒压恒流吗?单片机输出pwm波控制324 9脚基准,采样输出电压到324 10脚,运放输出直接接LM5116 FB脚。恒流环类似接法到FB脚。目前去掉恒流环,只接恒压环,不能正常输出。直接去掉恒压环,输出电阻分压到FB是正常输出的。这个恒压恒流接法是否有问题,该怎么接?

  • Hi
    恒流就是通过电阻sense负载电流来做作为反馈(一般会采用运放),恒压就是通过分压电阻sense输出电压作为反馈。
    如果要做恒流恒压,不建议用这个芯片来做,而建议用LM5117, 在datasheet33/34页有说明,做起来相对简单很多。
  • LM5117电压范围低了,我要做输入60-80VDC,输出恒压恒流55V/2A。目前我这个环路接法对吗,基准都是接的负端。直接恒压环发现无法工作,D10反向后可以工作了,纹波大点,输入电压越高,纹波越大。这个可以通过调整环路参数调好吗?还有人说8脚FB接地,环路接9脚comp,这个时候我的基准应该接运放正端还是负断,二极管方向怎么接?此法可行吗?

  • hI
    我记得以前设计的时候,运放后面的二极管是都是反接的。
    纹波大了,一般是电压环补偿的问题,你可以调调看。
  • 运放后面的二极管确实应该反接。1、现在试了把D10和D11的方向反下,可以实现恒压恒流,就是逻辑不对了。我是充锂电池,电压低的时候恒流,电压高的时候恒压。现在输出电压高于设定的电压才能恒流,电流高于设定电流才能恒压,逻辑上反了下,有没有什么办法可以反下逻辑。试了把运放同向端和反向端对换不能实现反逻辑,不能正常工作2、试了不通过FB(FB接地和不接地都试了),环路输出直接接comp,不能正常工作,别说恒压恒流了
  • Hi
    看是否运放是负反馈设计?