我是在校学生,我们实验室购买了一套DLP 4100的设备,现在需要在windows7上开发一套程序来控制DMD芯片?基于现有的资料并没有找到相关的c/c++ SDK,官方文档上说是需要ActiveX™ control,可以结合这个控件来开发,但是并未在官网找到这个文件的下载啊!而且并未找到关于开发环境的说明,是基于Visual studio2010 C/C++或者是其他的?按照我们要开发的需要,实际应该是怎样的一个流程方法?需要的资料在哪里能找得到?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是在校学生,我们实验室购买了一套DLP 4100的设备,现在需要在windows7上开发一套程序来控制DMD芯片?基于现有的资料并没有找到相关的c/c++ SDK,官方文档上说是需要ActiveX™ control,可以结合这个控件来开发,但是并未在官网找到这个文件的下载啊!而且并未找到关于开发环境的说明,是基于Visual studio2010 C/C++或者是其他的?按照我们要开发的需要,实际应该是怎样的一个流程方法?需要的资料在哪里能找得到?
你好,我们实验室购买了这个型号的芯片。现在想要开发一个软件实现对DMD芯片的控制。尽管购买芯片后官方提供了相应的成熟的软件,但是在我们的项目中,DMD只是一部分,我们需要将它与其它部件结合。整个的项目需要自己开发一个在win7上运行的软件来控制整个系统,既涵盖了官方的软件功能,同时还能控制其它的模块,比如相机以及结果的3D显示,在查看TI官网后,并没有找到关于C/C++的库文件,官方提供了VB工程文件,只能在基于这个编程,还是另有其它的方法?在官方提供的User_GUI.pdf文件中,看到可以用C/C++编程实现调用“Discovery 4100 ActiveX™ control",但是这个控件还是没有找到啊。如果建立VS工程来开发软件,这个应该怎么来弄?怎么找到它的库文件?新手上路,多多指教!!
在安装D4100Explorer-1.1-windows-installer后, 在C:\Windows\SysWOW64中有OCX控件.DDC4100.ocx
然后基于ActiveX控件 ,可以使用VS编写程序.
也可以基于D4100_USB.dll,可以使用API直接读写USB.参考附件API.
参考前面附件的5页,可以支持32Bit和64bit OS.可以支持ActiveX的. 因此VS, VB都没有问题的.
你好 请问您是否实现了通过ActiveX控件扩展官方软件功能的需求,目前我也在做这方面,请问您可以给我一些帮助吗?我的邮箱759252686@qq.com