DLP4710EVM想要投射出自己需要的图案,按照步骤Update Flash Image,每次执行到最后一步,都会报错,类似于Files is not a valid image这种,不知道具体原因出在哪儿,哪一步操作错误,希望有前辈能够给出具体的操作步骤和每一步具体要注意的问题,需要的文件格式等,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DLP4710EVM想要投射出自己需要的图案,按照步骤Update Flash Image,每次执行到最后一步,都会报错,类似于Files is not a valid image这种,不知道具体原因出在哪儿,哪一步操作错误,希望有前辈能够给出具体的操作步骤和每一步具体要注意的问题,需要的文件格式等,谢谢
您好!
感谢您使用TI的DLP产品。
请使用最新版本的GUI/Firmware
www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2
这是TI.com上的DLP4710EVM GEN2 的firmware,使用该固件的时候会遇到这个问题吗?
www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
请问是否可以提供您的具体的操作过程,firmware和image,我们这边可以做实验看是否会重现您的问题。
您好!
bmp是图片格式,img是DLP4710的固件。
可以将bmp格式的图片加入到固件中,可以使用GUI软件中的update Flash image功能。
谢谢