This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3439有哪些引脚是不需要的?

Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439, DLP2010, DLP3010, DLP3310

DLPC3439如果只需要一个HDMI接口,其他都不需要,除了与IT6801连接,还要连哪些引脚。

如果要调节LED亮度要怎么连?

要做vr ar ,LED电流怎么调低

  • 哪些可以删去?哪些部分有哪些功能?

  • 您好!

    感谢您关注TI的DLP产品。

    对于DLP系统而言,一定需要的是DLP芯片,DLP控制器(DLPC3439,需要Flash),PMIC(DLPA3005)包括外围使用的MOSFET

    其他的电路是可以根据实际情况来选择的

    LED是由PMIC来驱动的,可以发送I2C命令到DLP控制器,DLP控制器再发送命令给PMIC,实现LED电流控制

    DLP系统会有一些低功耗模式,以及算法来降低功耗

    通常在近眼显示的应用,我们会推荐更低功耗以及体积的DLP3010或者DLP2010

    希望这个回答可以帮助到您

  • 您好
    1.请问DLP3310是否也可以节省功耗?
    2.请问像这种DLP控制器是不是需要通过电脑软件经行调控后才能使用?
    3.如果只需要一个HDMI接口就行,其他的一些芯片是否可以去掉?不用图中的MCU能否直接开关DLP?
  • 您好!

    DLP3310可以有低功耗的模式

    DLP的控制器有外挂的flash,可以存储需要的固件,控制器会有一个I2C的接口给用户发送控制指令。

    可以删去一些芯片,但是系统中最好有一个MCU作为DLP系统的控制监控,可以是您前端的处理器。

  • 请问是往通过计算机往flash里面写一些东西来控制吗?假如不经过调试直接能否直接使用?通过I2C发送指令是永久储存在flash吗?有没有软件来直接控制?还是要手动发送指令?
  • 您好!
    Flash中会存储一些初始化的配置,I2C发送的命令不会永久存储在flash中,他是直接发送给控制器执行的,只要是I2C的主设备都可以发送相应的命令。