近日在调试DLP2000evm相关的程序,前面已经实现DLP2000 EVM的驱动显示,包括内部测试与外部输入显示。
问题:今天,继续进行项目调试,发现DLP2000EVM不能正常显示,经排查确认程序无误后; 将DLP2000EVM单独拿下来(即不连接任何外部的输入),然后接上适配电源,发现显示初始界面仅一秒钟不到,便开始混乱,闪烁,或者直接熄灭。
闪烁时是红绿蓝交替的条纹图像,如下:
请问这个问题怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
近日在调试DLP2000evm相关的程序,前面已经实现DLP2000 EVM的驱动显示,包括内部测试与外部输入显示。
问题:今天,继续进行项目调试,发现DLP2000EVM不能正常显示,经排查确认程序无误后; 将DLP2000EVM单独拿下来(即不连接任何外部的输入),然后接上适配电源,发现显示初始界面仅一秒钟不到,便开始混乱,闪烁,或者直接熄灭。
闪烁时是红绿蓝交替的条纹图像,如下:
请问这个问题怎么解决?
您好!
1.正常的上下电是不会造成DMD损坏的,需要注意的是在DMD工作的时候不能直接插拔Flex cable
2.使用I2C修改寄存器配置是不会保存到固件中的,上电会恢复到默认状态。
EVM上的状态指示LED是否正常?从现象上来看更像是安装的问题。
谢谢