This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIDA-00361 DLP LightCrafter 3000 扫描demo不投影棋盘格。

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00361, DLP3010EVM-LC, DLP4500

采用微软LifeCam, 运行TIDA-00361_3D_Scanner_LCr3000-2.0/DLP_LightCrafter_3D_Scan_Application.exe。按照命令提示簙进行,命令1234,将相机标定完成。输入命令5,开始系统标定。输入5后,回车,投影仪一闪而过,没有投出影响,阅读完命令行中的提示后,回车键进入标定,投影仪仍然一闪而过,没有投影出棋盘格。

已将相机的自动对焦关闭,自动曝光关闭,自动白平衡,亮度饱和度设置为最低。

请问是哪块的问题,或者还需要设置哪块参数?

谢谢。

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    很遗憾碰到这个问题,DLP LightCrafter 3000(DLP3000)已经EOL,没有专门的工程师在支持这个平台。我会帮忙看是否可以有解决的办法,推荐使用Win7的电脑做测试。

    如果是在进行新项目的性能测试,推荐您使用DLP4500或DLP3010EVM-LC:

    http://www.ti.com/tool/dlplcr4500evm

    http://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC?keyMatch=DLP3010&tisearch=Search-EN-Everything

    谢谢

  • 您好,感谢您的回答。这个问题已经解决,我将config_projector.txt配置文件中的参数进行了更改,LCR3000_PARAMETERS_INPUT_TRIGGER_TYPE = 1,已经可以正常可以投影。

    但是又出现了新的问题,投影出的是绿色光,不是白色光,请问如何设置,才与文档中的颜色投影一致。