This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【DLP470TE】以DLP470TE为中心设计方案的问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP470TE, DLPA100

TI工程师,你好

在以DLP470TE(ECD)作为显示器、采用 激光&Color Wheel&Phosphor Wheel 作为光源的设计当中,有以下两个问题,敬请帮助解答:

①关于DLPA100:根据DLP470TE规格书中的推荐设计,使用了DLPA100作为Wheel驱动。是否可以换用PMD1000?硬件和软件完全兼容还是需要修改设计?

②关于FPC插座Pin数:470TE+双4422方案,LVDS信号之间必须用GND隔离吗?我看到有人在470TP+双6421方案中使用了2个仅100Pin的FPC插座,TP与TE在Pin数方面有不同,还是他们删减了隔离GND?

以上,谢谢。

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    ①关于DLPA100:根据DLP470TE规格书中的推荐设计,使用了DLPA100作为Wheel驱动。是否可以换用PMD1000?硬件和软件完全兼容还是需要修改设计?

    不能更换PMD1000,规格书中要求使用DLPA100作为power和motor driver

    ②关于FPC插座Pin数:470TE+双4422方案,LVDS信号之间必须用GND隔离吗?我看到有人在470TP+双6421方案中使用了2个仅100Pin的FPC插座,TP与TE在Pin数方面有不同,还是他们删减了隔离GND?

    建议按照TI的参考设计,可以不使用隔离GND,但是需要满足规格书对LVDS信号的设计要求。

    谢谢

  • Kevin Shi 说:

    您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    ①关于DLPA100:根据DLP470TE规格书中的推荐设计,使用了DLPA100作为Wheel驱动。是否可以换用PMD1000?硬件和软件完全兼容还是需要修改设计?

    →不能更换PMD1000,规格书中要求使用DLPA100作为power和motor driver

    →→明白了,非常感谢。

    ②关于FPC插座Pin数:470TE+双4422方案,LVDS信号之间必须用GND隔离吗?我看到有人在470TP+双6421方案中使用了2个仅100Pin的FPC插座,TP与TE在Pin数方面有不同,还是他们删减了隔离GND?

    →建议按照TI的参考设计,可以不使用隔离GND,但是需要满足规格书对LVDS信号的设计要求。

    →→请问是哪一个规格书?希望能指示一下在哪里提到了LVDS的设计要求。

    谢谢

  • 您好!

    请参考DLP数据手册,Layout指导,以DLP470TE为例,请参考数据手册第十章节。

    http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/dlp470te.pdf

    谢谢