This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
谢谢
谢谢,
-请问目前的相机配置是什么样的?
相机配置:曝光在8ms,上升沿触发。
相机曝光时间已覆盖光机曝光周期(光机曝光在6000,pre_dark在400,post_dark在71)。
-触发信号使用的Trigger Out 1还是Trigger Out 2?
上述照片是使用trigger1触发拍摄,也使用过trigger2测试,效果相同。
-如果使用Internal pattern 模式,会出现相同的问题吗?
使用internal pattern效果与external pattern一致,都有突变竖条存在。
-使用内部TPG的蓝色Ramp是否有灰阶问题?
使用TPG产生Ramp也会有突变的问题存在,如图,