This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478投影灰阶图像出现问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA3000, DLPC3478
现在使用的平台和相关配置如图1,在投影灰阶图像时会发现投影的图像不正常,
有条纹存在,亮度不连续。投影原图为图2,错误图像为图3。
请帮忙解答一下,谢谢。
  • 您好!
    感谢使用TI的DLP产品。
    为了更好地了解问题:

    • 请提供External Pattern的配置截图
    • 请提供Camera的配置
    • 相机和投影之间是怎么同步的

    谢谢

  • 现在用的时external video mode,不是external pattern mode。

    我们应该选用哪个模式?

    3478的配置和相机的配置如图。

    同步方面用trigger1和trigger2都尝试过,都不能得到期望的图像。

    光机投影出去的图像用肉眼看起来就是有条纹的。估计和相机同步关系应该不大。

  • 您好!

    • 如果需要使用Trigger Out信号,则需要使用External Pattern Streaming mode(0x3),在这种模式下pattern的配置才会生效。
    • Exposure Time和Dark Time有一定的要求,目前使用的Exposure time是有问题的,可以使用如下命令来获取需要的dark time. 或者也能使用如下FAQ获取有关pattern sequence的信息:https://e2echina.ti.com/question_answer/dlp_mems/f/106/t/170160
    • 在pattern模式下,不能用肉眼判断灰阶情况(不准确),需要使用相机来抓取

    谢谢

  • 您好,

    现在改为了External Pattern Streaming mode(0x3),

    曝光时间按着上面进行了设计,并且用相机抓去了投影的图像,最后一幅图片是相机捕捉到的。

    灰阶不连续的问题有所优化,但是才中间灰度的地方还是会有突变。

  • 您好!

    有如下问题需要进一步确定:

    • 请问目前的相机配置是什么样的?
    • 触发信号使用的Trigger Out 1还是Trigger Out 2?
    • 如果使用Internal pattern 模式,会出现相同的问题吗? 
    • 使用内部TPG的蓝色Ramp是否有灰阶问题?

    谢谢

  • 谢谢,

    -请问目前的相机配置是什么样的?

    相机配置:曝光在8ms,上升沿触发。

    相机曝光时间已覆盖光机曝光周期(光机曝光在6000,pre_dark在400,post_dark在71)。

    -触发信号使用的Trigger Out 1还是Trigger Out 2?

    上述照片是使用trigger1触发拍摄,也使用过trigger2测试,效果相同。

    -如果使用Internal pattern 模式,会出现相同的问题吗?

    使用internal pattern效果与external pattern一致,都有突变竖条存在。

    -使用内部TPG的蓝色Ramp是否有灰阶问题?

    使用TPG产生Ramp也会有突变的问题存在,如图,

  • Hi Kevin,

    问题有什么新的进展吗?

    我需要做什么样的实验才可以确定问题点?


    Regards
  • 您好!

    请问TPG的Ramp直接观察也是不顺的吗?是否也可以看到很明显的突变?

    如果TPG也有灰阶不顺的现象可能需要您与光机厂商联系解决,请问系统的软件版本是?硬件部分需要检查LED电流的波形,FPC排线设计、DMD的各路电压、信号完整性等。

    谢谢

  • Hi Kevin,
    TPG产生的Ramp灰阶也是不顺的,可以很明显的看到突变。

    软件版本是指这个吗?
    TIRef_DLPC347x_p3-720P-TRP-DLPA3000-AC-Only-FW-v6p9p0-PRJ-v7p3p1

    软件版本是从光机厂商拿的,应该问题不大,他们平台上也在用,没问题。

    这样看起来是不是硬件有问题的可能性比较大?

    Regards
  • 您好!

    如果光机厂商使用相同的光机和软件没有问题,那需要考虑硬件上的问题。

    可以与DLP3010EVM-G2与DLP3010EVM-LC的参考原理图对比,并检查上述提到电压电流等。

    谢谢

  • 您好!

    能否将DLPC3478+DLPA3000的固件发我一份,不胜感激!

    邮箱952454783@QQ.com

    谢谢!