This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何让自己的DLP3010板子运行起来?

Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3433, DLPA3000, DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLP3010

您好,我们自己用DLPA3000+DLPC3478+MSP430+SII1161(HDMI Reciever)设计了产品,请问如何一步一步的将板子运行起来呢?之前没做过这条线,还望详细指教下。我们是参考TI: DLP3010EVM-LC[DLP3010+DLPC3478+DLPA2005]和DLP3010EVM-G2[DLP3010+DLPC3433+DLPA3000]

1. 其中SII1161上有个EEPROM, 里面的文件我们可以自己搞定;

2. MSP430 上带了个SPI FLASH,这里面的程序从那里获取呢?不烧录是不是板子就运行不起来呢?

3. 还有没有其他地方需要设置的呢?

不胜感激。

Sheng Chen

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    2. MSP430 上带了个SPI FLASH,这里面的程序从那里获取呢?不烧录是不是板子就运行不起来呢?

    ->如果是指DLPC3478的SPI Flash,该Flash用于存储DLPC3478的固件,如果没有该固件DLP系统是无法启动的。如果您是采购的第三方的光机,光机厂商可以提供该固件。

    3. 还有没有其他地方需要设置的呢?

    ->烧写完成固件后,拉高Proj_on 后,如果DLP系统无误,会自动启动

    谢谢

  • 感谢您的回复,是的,这个SPI FLASH是连接到DLPC3478的,抱歉之前描述有误。那我们先和光机厂商确认下。