This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP3010EVM-LC trigger out 驱动工业相机问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, SN74AUP2G07

现用DLP3010evm-lc的trigger out2接工业相机的光耦输入,但是无法触发相机拍照,用信号发生器设置同样的波形就可以触发相机拍照。

是否是trigger out的驱动能力不足?该如何解决?

工业相机输入原理如下:

trigger out2输出如下

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    请问是相机没有采集到正确的图像还是说没有触发相机拍照?如果在接相机的情况下Trigger out 2 的波形还是与截图中一样吗?两边是否有共地?

    DLP3010EVM-LC的Trigger out2信号是经过SN74AUP2G07后输出的,驱动能力在20mA。

    谢谢

     

  • 您好!
    截图中波形是已经接相机情况下的,并且已经共地,Trigger out2 的驱动能力应该没您说的那么大。信号发生器的电流测量下来是20MA左右,是可以驱动相机拍照的。我增加了外部推挽电路后输出可以驱动相机拍照。
    另外,3010EVM-LC R35改动trigger in上拉电平后使用正常,但是我重新装上散热片和限位铜柱后上电EVM发热冒烟导致散热片塑料处融化。目前PC无法识别EVM。开机启动投图正常。
    请问有没有遇到过类似问题,不好意思,哈哈。并无不当操作,抑或是散热片压得太紧?
  • 您好!

    DLP3010EVM-LC上使用的是SN74AUP2G07:http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/sn74aup2g07.pdf

    其负载电流需小于20mA:

    而且截图中的输出电压基本是可以到3.3V,如果驱动能力不够应该到不了3.3V。但是不清楚为什么无法驱动您的相机。

    3010EVM-LC R35改动trigger in上拉电平后使用正常。

    是需要使用Trigger in吗?为什么需要修改R35上拉电平?3DR信号是1.8V的

    上电EVM发热冒烟导致散热片塑料处融化。目前PC无法识别EVM。

    安装或者焊接过程中可能造成短路或者其他的损坏,建议您检查硬件电路,比如电源轨等,尤其是冒烟发热的部位。

    Best regards

  • 您好!
    我增加放大电路之后是可以驱动相机的。改电平是因为使用trigger in 功能。
    焊接完成后没有装限位柱和散热片调试,当时是功能完好的,也无发热现象。调试完再次装上限位柱和散热片就冒烟了。几个电源点电压都正常,目前猜测是IT6801损坏。
    感谢您的回复!
  • 您好!

    使用Trigger in功能只需要连接J3的pin2和pin3,同时使用J4的pin5作为trigger in即可,不需要修改R35电路。

      

    Best regards

  • 好的,谢谢您的答案!