此外,我想咨询一下要实现微镜不是按频率刷新,而是可以固定不动,或者说在需要的时候才动,需要怎么实现呢?需要二次开发么?
一般而言一套可实现上述功能的DLP套件大概有哪些部件,价钱大概为多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外,我想咨询一下要实现微镜不是按频率刷新,而是可以固定不动,或者说在需要的时候才动,需要怎么实现呢?需要二次开发么?
一般而言一套可实现上述功能的DLP套件大概有哪些部件,价钱大概为多少
您好!
目前支持NIR的DLP芯片有DLP2010NIR,DLP4500NIR和DLP650LNIR。
如果需要使用DLP650LNIR,您需要
DLP650LNIR DMD 评估模块,这是DMD模块
http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCR65NEVM
DLPLCRC410 评估模块,这是DMD的控制板
http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCRC410EVM
配合GUI软件可以实现DLP650LNIR的控制,但是这个系统是没有光学部件的,需要客户自行设计DMD的光机。
因为不是很了解您的具体使用方式,所以没有办法给出详细的方法。不同频率功能的实现需要修改APPS FPGA的代码来实现。
Best regards
您好!
是的,需要您自行搭建光路。
如下是DLP mirror如何工作的说明,复位命令是可指Mirror Clocking Pulses吗?该命令在DLPC410系统中由用户控制
http://www.ti.com/lit/an/dlpa008b/dlpa008b.pdf
具体控制方式请参考DLPC410数据手册。
http://www.ti.com/lit/ds/dlps024f/dlps024f.pdf
Best regards
您好!
不同的DMD有不同的应用场景需要使用不同的波长,通常DMD会针对需要的波长最相应的优化以保证其在相应的波长下有最好的光学效率。使用的材料、玻璃等也会有不同。
目前并没有推出3自由度微镜的计划,目前DLP有三个状态on、off和stable,在工作时只有on和off状态。
Best regards