This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我想问一下,如果需要使用DMD进行成像控制,需要用到哪些部件?是只需要控制板和DMD芯片么?那么评估模块是用来干什么的呢?

Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP650LNIR, DLP4500NIR, DLPC410

此外,我想咨询一下要实现微镜不是按频率刷新,而是可以固定不动,或者说在需要的时候才动,需要怎么实现呢?需要二次开发么?   

一般而言一套可实现上述功能的DLP套件大概有哪些部件,价钱大概为多少

  • 您好!

    感谢关注TI的DLP产品。

    请问您具体是需要用在什么应用中?需要实现什么功能?如果可以提供更多的信息,我们可以提供更多的帮助。

    通常DLP系统由DMD芯片,控制器芯片和电源管理芯片3个部分组成,如果需要实现更多的功能比如显示外部视频信号,那么需要增加其他的视频解码芯片或者处理器等。 

    不同DMD价格不同,但是在每一款DMD在ti.com上都有其相应的价格,也可以直接从ti.com上采购。

    Best regards

  • 我需要用于激光加工,具体想实现分束和相位调制,一般来说是否买一个整模块就行了,比如DLPCR65NEVM评估模块,里面是否包含所有的DMD功能实现

     

  • 另外,因为我想实现DMD上微镜并不一定按照他固有的刷新频率进行翻转,所以我是否可以通过你们本身自带软件进行控制,让他按照我自己想要的频率进行运动,甚至说可以实现微镜的锁定,还是说需要我自己进行二次开发才能实现
  • 您好!

    官网的EVM有不同的类型,有些并没有光学部件。

    根据您的应用,可以选择工业应用的DLP芯片,具有pattern功能,可以实现灵活的微镜控制,包括刷新率。

    Best regards

  • 感谢您的回答,你所分享的页面我浏览过,但我不知道应该选择哪几个部件,我目前使用的激光波长是红外的,所以是否应该选择一个DLP650L芯片及一个配套控制器即可,或者说我买一个DLPCR65NEVM评估模块即可?此外我想说的控制是指可以在工作时间内任意选择频率进行加工,比如加工一个部件时可切换多个频率,希望您能回答一下,谢谢
  • 您好!

    目前支持NIR的DLP芯片有DLP2010NIR,DLP4500NIR和DLP650LNIR。

    如果需要使用DLP650LNIR,您需要

    DLP650LNIR DMD 评估模块,这是DMD模块

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCR65NEVM

    DLPLCRC410 评估模块,这是DMD的控制板

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCRC410EVM

    配合GUI软件可以实现DLP650LNIR的控制,但是这个系统是没有光学部件的,需要客户自行设计DMD的光机。

    因为不是很了解您的具体使用方式,所以没有办法给出详细的方法。不同频率功能的实现需要修改APPS FPGA的代码来实现。

    Best regards

  • 您好,没有光学部件的意思是没有光路系统,需要我们自己去搭建光路的意思么??

    对于频率调整的问题是因为我看到一篇国内论文说TI的微镜只能按照刷新频率去运动,不能固定镜片,您看看这个问题目前还存在么??

  • 您好!

    是的,需要您自行搭建光路。

    如下是DLP mirror如何工作的说明,复位命令是可指Mirror Clocking Pulses吗?该命令在DLPC410系统中由用户控制

    http://www.ti.com/lit/an/dlpa008b/dlpa008b.pdf

     具体控制方式请参考DLPC410数据手册。

    http://www.ti.com/lit/ds/dlps024f/dlps024f.pdf

    Best regards

  • 好的,谢谢您的回答,另外我想问下有关DMD适用波长不一的原因,是因为其制作材料的问题么?还是有其他因素影响,另外想问一下TI有没有推出三自由度微镜的后续计划呢?

  • 您好!

    不同的DMD有不同的应用场景需要使用不同的波长,通常DMD会针对需要的波长最相应的优化以保证其在相应的波长下有最好的光学效率。使用的材料、玻璃等也会有不同。

    目前并没有推出3自由度微镜的计划,目前DLP有三个状态on、off和stable,在工作时只有on和off状态。

    Best regards