This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478 TI EVM 参考设计连接不上 PC控制软件

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLPC3478, DLPA3000

你好,

我们用TI提供的软件GUI尝试无法连接到我们的板子,总是提示Connected, Power Off,  HOST_IRQ一直是拉高状态。USB接口芯片的配置确认没有问题与PC 端CYPRES工具可以正常通信,MSP430用的是TI默认的代码。目前因为无法连接PC端控制软件,所以无法更新3478的软件。

我们的系统是:DLPC3478+DPLA3000+MSP430+ SCY7C65215A + DLP3010LC 2.1.0.7 GUI,请问:

1,我们的板子如何连接GUI并且下载3478代码;

2,3478代码是否要重新提供;

谢谢。

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    HOST_IRQ为高说明DLP系统初始化没有完成,请问目前板子上的flash是否已经包含固件。

    请尝试如下方式:

    1.直接在firmware页面下update firmware,正常情况下不需要显示连接也可以更新的

    2.如果无法更新且cypress芯片的硬件设计与TI参考设计相同,那么请使用Cypress的工具导入如下配置文件,然后再测试

    DLP3010EVM-LC.cyusb

    3.使用flash烧录器直接将固件烧写到flash中,然后再焊到板子上

    需要注意的是DLPC3478+DLPA3000需要的固件与EVM是不同的,官网的固件无法在该chipset下工作,请与光机厂商联系获取对应的固件

    测试时需要连接光机,否则也无法正常启动

    Best regards

  • Hi Kevin,

    我们先根据你的信息验证下,再进一步反馈。

    Thanks.
  • Hi Kevin,

    HOST_IRQ为高说明DLP系统初始化没有完成,请问目前板子上的flash是否已经包含固件。
    [Sheng] 是的,板子上的FLASH里已经有固件,且应该是错误的固件,所以我们需要连接重新烧录。
    1.直接在firmware页面下update firmware,正常情况下不需要显示连接也可以更新的
    2.如果无法更新且cypress芯片的硬件设计与TI参考设计相同,那么请使用Cypress的工具导入如下配置文件,然后再测试
    [Sheng] 这两个我们都尝试了,状态还是一样的。

    和你确认下,UPDATE FIRMWARE的过程和3478是没有关系的,简单的说,只要我有USB转SPI的芯片连接到一个空的FLASH上,也是可以正常下载的,对吗?

    Tks.
    Sheng
  • 您好!
    是这样的,只要有USB转SPI的接口就可以实现下载固件的功能。前提是板上Cypress芯片的设计与参考设计相同,并且具有相同的配置。
    请问提到的状态一样是指无法更新?还是说可以更新但是系统依旧无法启动?
    Best regards
  • Hi Kevin,

    我指的是不能下载,我们再检查检查下吧,谢谢。

    Sheng

  • 您好!

      能否将DLPC3478+DLPA3000的固件发我一份,不胜感激!

      邮箱952454783@QQ.com

     谢谢!