好。请教一个问题:
我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC
做板子参考的是TI官方的demo:TIDA-080003_DLP3010EVM-LC_DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是DLPC3478+DLP3010LC+DLPA2005。
未使用MSP430,只把mainboard上的CY7C65215与官方GUI进行通信控制加了进来。
目前的问题是:我在用TI官方的GUI 2.2.0.6进行internal patterns 进行设置好pattern sets后,点运行,LED闪一下就灭了。然后电路板就与GUI工具断开了I2C连接。
请问:在我的配置下怎么才能使用GUI来进行internal patterns的设置和使用?与DLPC3478进行I2C通信控制的FPGA主控板还未做好。所以先使用PC端的GUI来进行验证。十分期待您的回复