This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP 4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLP4710EVM-LC

请问, DLP 4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间 是多少?

比如我设置 曝光时间为 450000ms, 前暗场 40000ms, 后暗场 10000ms. 我一共有30个pattern set, 每个pattern set里面有1张图片.

然后投射的时候, 感觉画面是一闪一闪的, 并不像1幅图维持500ms, 然后再切换下一幅图, 这种闪烁是因为暗场时间比较长, 肉眼可见呢? 还是说画面亮的时间并没有维持够450ms呢?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    假设您提问的是DLP4710+DLPC3479情况下,以DLP4710EVM-LC为例,在如下链接可以下载器固件,在固件的安装目录下有release note。

    如下是8.1.0版本固件的release note,可以看到当曝光时间长于表中的参数时,其精度会下降,TI并不保证其工作正常。

    Best regards

  • 有个问题, 我用3010的时候, exposure time设置为1000ms, 就能看到pattern的画面会维持1s. 但是使用4710的时候, pattern的画面并没有维持到1s, 而是闪了一下. 这个怎么解决呢? 因为3D扫描的时候, 不能只把时间设置在推荐的6512-13024这个范围里的吧.
  • 您好!
    如Release note中描述,表中的曝光时间是经过验证可靠的,超过该曝光时间的行为有不确定性。但是并不是大于该时间的曝光设置是完全不支持的,只是精度会降低。DLP4710的LED Enable在大曝光的情况下会出现较大偏差。
    请问您当前使用的固件版本是多少?产品中希望的曝光时间范围或者pattern的频率范围是多少?
    Best regards