This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC350上电后DMD_PWR_EN始终为低电平

Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, TPS65145, DLP4500

DLPC350上电后DMD_PWR_EN始终为低电平  测试芯片电压正常,请问这个管脚电平在什么情况下高?电路是根据官方参考自己做的。PWRGOOD和POSENSE都为高电平。

  • 系统初始化完成后,DLPC350就会输出DMD_PWR_EN来使能(TPS65145)输出电压到DMD偏置电压.

    因此你可以核查这个信号是否开始为高再变低?还是从来就没有高过(那就是DLPC350初始化不对)?

    核查TPS65145是否周围器件正常.

  • TPS65145电源没问题,我用外接电平给它使能,输出正常。所以归结到DLPC350初始化不对上(DMD_PWR_EN始终为低了!!!),那么我想知道DLPC350初始化的初始化些什么呢,和bootloader没有加载有关系吗?

  • 1.初始化GPIO;

    2. 配置MEM.

    3.读I2C EEPROM配置参数

    4.配置DLPC350的LED, sequence等等.

    你能够测试到DLPC350 ARM是否读FLASH在MEM?(128M, TSOP56的PIN14为高, PIN32, PIN34有波型?DLPC350的J18为高?I2C1,I2C0没有拉低吧?

    你使用推荐的FLASH型号?和对应的firmware?

  • 给DLPC350的 1.2v 1.8v 1.9v 3.3v这些输出都正常,但DMD_PWR_EN是低电平,手动把DMD_PWR_EN拉高,TPS65145此时就可以输出了,但的没有光机点亮等反应,有没有遇到这种情况的

  • 您好!
    如果DMD_PWR_EN为低电平,说明初始化是失败的,不建议直接手动拉高。请问是否有烧写flash固件?
    Best regards
  • GUI界面USB连接不上了,怎么烧写固件啊?麻烦提供下固件DLP4500固件下载的链接
  • 您好!

    空白的Flash需要使用JTAG烧写,请参考如下文档:

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu017b/dlpu017b.pdfhttps://www.ti.com/lit/ug/dlpu017b/dlpu017b.pdf

    固件下载链接如下:

    https://www.ti.com/tool/DLPR350

    Best regards

  • 按文件UM232短路J30,擦除烧写固件了,烧写时进度线从1-20%正常,从20%突然到100%,烧写完全后,拿下J30,接短J18,GUI界面还是连接不上,请问这可能是哪里的问题

  • 您好!

    请问使用的是自行研制的DLPC350板卡还是TI的EVM?

    请问使用的Flash型号是什么?

    Best regards 

  • 我是用的TI原版,用的过程中,突然GUI连接不上了,所以深度重新烧固件
  • 您好!
    请问是在什么操作后无法连接上GUI的?
    如果是在更新固件过程中断电等操作可能是因为固件损坏而无法连接,这种情况下短接J18,GUI通常可以连上。
    但是如果是一些拉扯或则静电等造成硬件,比如USB损坏,导致的无法连接需要首先排除。
    Best regards
  • 我们也就是正常操作,有时直接断电,但不排除静电的影响,短接J18没有反应才想JTAG烧写固件的,USB线路上只有电阻和U27 TS3USB221ARSER,这个怎么测,拆下来吗?

    DLP软硬件开发交流群:37250916
  • 您好!

    建议您与DLPC350的原理图对比检查硬件电路,

    另外,请尝试在JTAGFlashProgrammer安装目录下的FlashDeviceParameters.txt中添加如下行,然后重新烧写固件

    "Micron",	0x0089, 0x0000000000000089, "MT28EW128ABA", 0x227E, 0x000022012221227E,128,0,0x1000000, 256, 0, 0x20000, 0x00040000, 0x00060000, 0x00080000, 0x000A0000, 0x000C0000, 0x000E0000, 0x00100000, 0x00120000, 0x00140000, 0x00160000, 0x00180000, 0x001A0000, 0x001C0000, 0x001E0000, 0x00200000, 0x00220000, 0x00240000, 0x00260000,0x00280000, 0x002A0000, 0x002C0000, 0x002E0000, 0x00300000, 0x00320000, 0x00340000, 0x00360000, 0x00380000, 0x003A0000, 0x003C0000, 0x003E0000, 0x00400000, 0x00420000, 0x00440000, 0x00460000, 0x00480000, 0x004A0000, 0x004C0000, 0x004E0000,0x00500000, 0x00520000, 0x00540000, 0x00560000, 0x00580000, 0x005A0000, 0x005C0000, 0x005E0000, 0x00600000, 0x00620000, 0x00640000, 0x00660000, 0x00680000, 0x006A0000, 0x006C0000, 0x006E0000, 0x00700000, 0x00720000, 0x00740000, 0x00760000,0x00780000, 0x007A0000, 0x007C0000, 0x007E0000, 0x00800000, 0x00820000, 0x00840000, 0x00860000, 0x00880000, 0x008A0000, 0x008C0000, 0x008E0000, 0x00900000, 0x00920000, 0x00940000, 0x00960000, 0x00980000, 0x009A0000, 0x009C0000, 0x009E0000,0x00A00000, 0x00A20000, 0x00A40000, 0x00A60000, 0x00A80000, 0x00AA0000, 0x00AC0000, 0x00AE0000, 0x00B00000, 0x00B20000, 0x00B40000, 0x00B60000, 0x00B80000, 0x00BA0000, 0x00BC0000, 0x00BE0000, 0x00C00000, 0x00C20000, 0x00C40000, 0x00C60000,0x00C80000, 0x00CA0000, 0x00CC0000, 0x00CE0000, 0x00D00000, 0x00D20000, 0x00D40000, 0x00D60000, 0x00D80000, 0x00DA0000, 0x00DC0000, 0x00DE0000, 0x00E00000, 0x00E20000, 0x00E40000, 0x00E60000, 0x00E80000, 0x00EA0000, 0x00EC0000, 0x00EE0000,0x00F00000, 0x00F20000, 0x00F40000, 0x00F60000, 0x00F80000, 0x00FA0000, 0x00FC0000, 0x00FE0000, 0x01000000, 0x01020000, 0x01040000, 0x01060000, 0x01080000, 0x010A0000, 0x010C0000, 0x010E0000, 0x01100000, 0x01120000, 0x01140000, 0x01160000,0x01180000, 0x011A0000, 0x011C0000, 0x011E0000, 0x01200000, 0x01220000, 0x01240000, 0x01260000, 0x01280000, 0x012A0000, 0x012C0000, 0x012E0000, 0x01300000, 0x01320000, 0x01340000, 0x01360000, 0x01380000, 0x013A0000, 0x013C0000, 0x013E0000,0x01400000, 0x01420000, 0x01440000, 0x01460000, 0x01480000, 0x014A0000, 0x014C0000, 0x014E0000, 0x01500000, 0x01520000, 0x01540000, 0x01560000, 0x01580000, 0x015A0000, 0x015C0000, 0x015E0000, 0x01600000, 0x01620000, 0x01640000, 0x01660000,0x01680000, 0x016A0000, 0x016C0000, 0x016E0000, 0x01700000, 0x01720000, 0x01740000, 0x01760000, 0x01780000, 0x017A0000, 0x017C0000, 0x017E0000, 0x01800000, 0x01820000, 0x01840000, 0x01860000, 0x01880000, 0x018A0000, 0x018C0000, 0x018E0000,0x01900000, 0x01920000, 0x01940000, 0x01960000, 0x01980000, 0x019A0000, 0x019C0000, 0x019E0000, 0x01A00000, 0x01A20000, 0x01A40000, 0x01A60000, 0x01A80000, 0x01AA0000, 0x01AC0000, 0x01AE0000, 0x01B00000, 0x01B20000, 0x01B40000, 0x01B60000,0x01B80000, 0x01BA0000, 0x01BC0000, 0x01BE0000, 0x01C00000, 0x01C20000, 0x01C40000, 0x01C60000, 0x01C80000, 0x01CA0000, 0x01CC0000, 0x01CE0000, 0x01D00000, 0x01D20000, 0x01D40000, 0x01D60000, 0x01D80000, 0x01DA0000, 0x01DC0000, 0x01DE0000,0x01E00000, 0x01E20000, 0x01E40000, 0x01E60000, 0x01E80000, 0x01EA0000, 0x01EC0000, 0x01EE0000, 0x01F00000, 0x01F20000, 0x01F40000, 0x01F60000, 0x01F80000, 0x01FA0000, 0x01FC0000, 0x01FE0000,

  • 这是里TI dlp4500 硬件版本是V1.1,也是添加这些内容吗,谢谢
  • 我没法把截图发下来,我添加在Micro 列表最后了,全擦除,编程进去,从20%突然跳到100%,我还校验了下flash,进度条正常,但拿下J30跳线,J18加上跳线,GUI无反应

  • 您好,我的也是烧固件后GUI突然连接不上了,请问GUI连接不上的情况下如何烧固件
  • 加我QQ758964694 备注dlp4500

    DLP软硬件开发交流群:37250916

  • 您好!

    如果是在烧写固件后导致无法连接,请参考:

    ·       如果在烧写DLPC350固件的时候出现掉电或者移除USB的情况会损坏Flash中的程序,导致PC没有办法识别DLP Lightcrafter™ 4500。

    ->安装J18跳线帽,这会使DLPC350处于boot Program模式,这时上电连接USB检查如果可以则重新烧写完整的固件,然后移除J18,重新上电。

    ·       如果连接J18依旧无法识别USB或者使用了新的空白的Flash。

    ->请参考Flash Programming Guide:

    Best regards