dlp4500 internal trigger的問題

您好:

(1) 我執行DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application.exe,使用default的外部觸發,camera可以觸發DLP並順利同步取像,

但改為內部觸發時卻無法同步,

我的接線為:(J14區) DLP pin 2 接 camera pin 1、DLP pin 3 接camera pin5,

config_projector.txt也改成如下:

LCR4500_PARAMETERS_USE_DEFAULT = 1
##For below parameter
## 1 - External Positive Trigger
## 0 - Internal Trigger
LCR4500_PARAMETERS_TRIGGER_SOURCE = 0

我將電表接在DLP J14的Pin2 與Pin3也看不出電壓變化

請問是哪裡有問題呢?

(2) 另外我想要使用2個camera與一個DLP進行同步取像,請問我使用internal trigger去讓DLP同時觸發兩個camera這樣可行嗎?

19 个回复

  • 您好。


    请问DLP是否能够成功投影出pattern,如果可以的话请用示波器测J14 Pin2和Pin5, Pin3是GND。

    建议您先使用GUI的Internal trigger模式去测试是否有trigger out输出

    可以使用Internal trigger去触发两个Camera

  • 回复 Kevin Shi:

    您好:

    非常感謝您的回覆,pattern可以順利投影,

    我使用官方的GUI模擬,示波器Pin2以及Pin5皆有trigger out的輸出,

    我設定的參數為:Pat Exposure 10000、Pat Period 10000、Internal Trigger、repeat投影,只投影棋盤格的影像

    出來的波形為週期為10ms方波,

    但執行DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application.exe時,

    Pin5沒有訊號,而Pin2的訊號是pattern開始投影時電壓拉高至所有pattern投影完才變低(看起來只有一個方波),

    請問這樣是正常的波形嗎?

  • 回复 MS1:

    您好:

    我这边按您的要求做了测试,波形如下图所示,黄色为Pin5 粉色为Pin2:

    请确认信号测试正确,因为Pin5的脉冲宽度很小,建议使用示波器的触发模式测试

  • 回复 Kevin Shi:

    感謝您的回覆,

    我GUI一樣設成:Pat Exposure 10000、Pat Period 10000、Internal Trigger、repeat投影,只投影棋盤格的影像,

    我的Pin2波的週期似乎跟您測試的圖不同,請問這是正常的波形還是我有哪步驟做錯的嗎?

    以下圖片是我測的示波器圖:

    Pin2:

    Pin5:

    謝謝。

  • 回复 MS1:

    您好,

    波形应该是正确的

    如果不能触发请确认相机端是否连接正确,并确认相机触发的条件已经满足。

  • 回复 Kevin Shi:

    感謝您的快速的回覆,

    我是買point grey公司出產的同步線(型號ACC-01-3000),

    接線就如同上方所說:(J14區) DLP Pin 2camera Pin 1 (default trigger in)、DLP Pin 3 接 camera Pin 5

    camera跟TI文件上用的不太一樣,不過也是point grey的相機,型號為GS3-U3-41C6C-C,

    我認為接線應該是正確的。

    請問有甚麼方法可以確認相機的觸發條件已經滿足了呢?

    另外我測試internal trigger時,我的configure設定如下:

    config_camera.txt中的 :

       PG_FLYCAP_PARAMETERS_SHUTTER_EXPOSURE_MS = 66
       PG_FLYCAP_PARAMETERS_FRAME_RATE_HZ = 15

    config_projector.txt中的:

       LCR4500_PARAMETERS_TRIGGER_SOURCE = 0

       DLP_PLATFORM_PARAMETERS_SEQUENCE_EXPOSURE_US = 60000
       DLP_PLATFORM_PARAMETERS_SEQUENCE_PERIOD_US = 60000

    會不會是我參數設的不好,或是有其他原因導致無法同步呢?(camera拍到的照片pattern會重疊在一起)

    非常感謝您的協助。

  • 回复 MS1:

    您好!

    非常抱歉理解错您的问题,由于您的问题描述中介绍的是pin2没有输出,所以我以为是没有trigger输出

    如果camera可以捕捉画面说明camera触发成功。

    pattern重叠的原因可能是因为使用projector去触发camera

    camera的曝光时间大于pattern的曝光时间,再加上trigger的延时,导致camera捕捉到下一个pattern

    您可以尝试修改参数

  • 回复 Kevin Shi:

    您好,是我上面沒說清楚導致你誤會,十分抱歉,

    我後來嘗試了很多種參數,但是同一組參數有時候會成功有時候會失敗,

    所以想請問是否有internal trigger 測試成功的DLP以及camera的exposure以及period的參數可以供我參考?

    由projector 觸發camera,是不是只會在一開始傳送一個觸發訊號,

    camera接收到第一次trigger訊號後就根據設定的camera frame rate以及exposure time來進行取像,

    而不是每一次projector 投影下一張的pattern才觸發一次camera,camera收到訊號後才取像?

    另外我有兩個跟trigger無關的問題請要問:

    (1)我在測試途中突然發現散熱風扇不會轉動,j我該如何檢測是哪裡出問題呢?(我還有另一台正常的DLP4500)

    (2)關於GUI裡的 Pattern Sequence 以及 Pattern Sequence(Variable Exposure) 的差異在哪裡?

    感謝您。

  • 回复 MS1:

    请问您在哪里?我们看是否有工程师现场看看?

    数字微镜,空间光调制器,SLM; jeremy-wu@ti.com;13661730975

  • 回复 Jeremy Wu:

    您好:

    我在台灣的台南

    謝謝您。