This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500投影自定义图片

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

您好,我的目标控制DLP4500投影自定义的24张图片,同时触发相机每投影一张图就拍摄一次图片,如此循环直至投影完24张图。

问题是,我通过图像/固件按钮 制作图片、添加图片以及upload固件以后,图片是加载到flash了吗?怎么按顺序投影出来呢?另外投影和相机拍摄的时序怎么控制呢?

望解答,谢谢!

  • 您好!

    感谢您使用TI的DLP产品。

    制作图片以后您需要加图片build到固件中,然后再load到flash中。

    您可以使用GUI来控制EVM,并使用pattern模式,请参考

    section3.3

    在pattern模式下,您可以使用配置trig_out信号,作为camera的触发信号达到同步的目的。

    希望这个回答可以帮助到您。

  • 你好,谢谢及时回复,帮助很大。我现目前还有下面几个问题:

    一是我需要把TIRG_OUT_2输出信号去同步触发Camera,那这个触发电平支持多少V,可以改变吗?

    二是通过GUI对于DLP的投影控制我这边是没问题的,那我想编写程序自动控制投影和拍摄的过程,比如用VS中C++,可以推荐什么参考吗,完全不太懂怎么写程序?

    非常感谢!

  • 您好!

    1.请参考

    Page14

    2.

    请参考DLPC350编程手册

    这是一些ALC应用的实例,可以作为参考

  • 你好!

    我电脑制作的图片,必须经过GUI制作成固件,再经过近一分钟的时间上传到DMD才能显示吗?

    如果我想把一张或者几张图片几乎不费时间(几秒钟)显示在DMD上,这个可以实现吗?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    将图片加入到固件,然后通过GUI烧写入FLASH中以后,图片会保存在FLASH中。

    下次使用的时候不需要重写烧写固件,可以将需要的图片全部烧写入FLASH中,目前EVM上Flash最大支持64张24bit的图片。

    如果需要投影更多的图片,也可以选择从外部视频接口直接输入的External Pattern Mode,这种模式下图片数量不受限制。

    谢谢!

  • 你好,麻烦问一下这个External Pattern Mode是不是pattern sequence里面的video port源选择,这种是不是只需要自己做好的图片进行桌面显示,进行投影就行
  • Kevin Shi 您好,我在使用External Pattern Mode时不知道如何控制输入的Pattern,而且笔记本HDMI输入出现画面下部抖动,也不知道投射的规律,您能稍微解释一下吗?如何才能实现图片数量不受限制的可控呢?
  • 您好!

    这种模式的描述如下:

    配置方式是pattern sequence下选择video port

    这种模式下是由外部输入视频信号到DLPC350(RGB Parallel/FPD port),可以选择由PC输出源。

    谢谢

  • 您好!

    请参考上面关于这种外部Pattern 模式的说明,在这种模式下,DLPC350会使用外部的输入信号VSYNC作为触发,投影GRB Parallel或者FPD Link接口上的数据,如何配置请参考DLPC350 Programmer Guide

    针对抖动:请问PC端输出分辨率和帧速设置为多少?Lightcrafter4500配置是怎么样的?

    谢谢

  • 您好,如果采用pattern sequence下面的flash作为输入源,手册给出最高频率可以达到4225Hz,最小曝光时间是235us,如果我想要检测一个特定曝光时间下(假如是300与301us)的频率,该如何检测,使用tri_out/tri_in进行检测还是DMD的时钟端进行检测,望解答。
    谢谢
  • 您好!
    在使用FLASH作为输入源的情况下有两者触发方式,内部触发(DLPC350内部信号)或者外部触发(Trig_in)。
    这两种情况下检测频率都可以通过检测Triger Out 1信号实现。
    TRIG_OUT1 frames the exposure time of the pattern.
    您可以阅读DLPC350 Programmer Guide第2.4.3章了解 不同的触发模式。
    谢谢