This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDP4422: 在快速切换test pattern时,偶尔出现只有画面左侧边线变化,其他部分不变的情况

使用5.1.0版API中的TPG相关接口,实现工厂测试时一些内部信号输出。

当通过OSD菜单快速在test pattern间切换时,偶尔出现只有画面左侧边线变化,其他部分固定在某一个test pattern画面的情况。OSD菜单显示正常。

实现的test pattern:  White100%, white10%, white0%,    Red100%, Blue100%, Green100%, RampH2048, RGBWramp2048, Colorbar8, CrossHatch

使用的API: TPG_SetSolidField(); TPG_SetGrid(); TPG_SetRampHorizontal(); TPG_SetColorRampHorizontal(); TPG_SetColorbars();

API:5.1.0

DMD:0.65", 1920*1080 

  • 您好!
    感谢您使用TI的DLP产品。
    请问如果降低切换的速度是否会依然出现,通常OSD只是用于测试并不需要太快的切换速度。
    方便的话您可以直接联系我们,我们可以在线下讨论。
    kevin-shi@ti.com
    Best regards,
    Kevin