DLP投图式

您好,我在用pattern模式显示投图的时候最大位深度是8位,也就是每张FLASH中的24bit图片都要用三个通道的图合成,一、请问这种按照顺序投射的单通道的图,如何才能投出一张24bit的图片?二、每个索引通道的可以设置七种颜色,那这是不是说这个单通道的图其实也是24bit的图像?设置颜色目的是什么呢??望回复。谢谢

1 个回复

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    一、请问这种按照顺序投射的单通道的图,如何才能投出一张24bit的图片?

    在Pattern模式下不能投射24bit的pattern,pattern最大是8bit,如果要显示24bit的图片可以选择video mode,并选择内部flash作为source

    二、每个索引通道的可以设置七种颜色,那这是不是说这个单通道的图其实也是24bit的图像?设置颜色目的是什么呢??

    不是,这个颜色是指pattern的颜色,与实际中图片的RGB通道是不一样的,这个颜色的设置可以使能不同颜色的LED,从而显示不同的pattern颜色。

    请参考:第四章可以帮助理解

    谢谢