This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下DLP6500和DLP9000的帧频问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC900

在DLP6500的手册上,说8bit (gray pattern的模式下)可以到1031Hz,外部输入可以到360Hz

请问这些的帧频具体是在什么情况下实现的?

比如我在用HDMI作为图像传输,在Video Mode下,DLP6500稳定的帧频能达到多少呢? DLP9000呢?

外部输入(External Input)这个又是怎么实现的?如果用外部输入,稳定的帧频能达到360Hz吗

现在我们有一个应用是计算机不停的生成图像,希望DLP投影时的帧频能达到100Hz以上。所以请问这2款DLP能满足要求不?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    1.在DLP6500的手册上,说8bit (gray pattern的模式下)可以到1031Hz,外部输入可以到360Hz

    请问这些的帧频具体是在什么情况下实现的?

    8bit@1031Hz是在pre-stored或者pattern on-the-fly mode下实现的,而8bit@360Hz是在video pattern mode下实现的。这些模式的区别请参考DLP6500/DLP9000EVM的user guide。

    http://www.ti.com/lit/ug/dlpu028d/dlpu028d.pdf

    2.比如我在用HDMI作为图像传输,在Video Mode下,DLP6500稳定的帧频能达到多少呢? DLP9000呢?

    在video mode下,支持的帧率是24bit@120Hz,这是一种显示模式不是pattern模式

    3.外部输入(External Input)这个又是怎么实现的?如果用外部输入,稳定的帧频能达到360Hz吗

    从外部RGB888接口输入,360Hz是8bit的pattern速度

    4.现在我们有一个应用是计算机不停的生成图像,希望DLP投影时的帧频能达到100Hz以上。所以请问这2款DLP能满足要求不?

    可以的

    谢谢

  • 感谢Kevin Shi的回复。
    但是还是有些问题不清楚
    1. 我看了用户手册,说Video Mode主要用于显示,Video Pattern Mode用于精确控制时间等,那我的理解是,Video Mode下,可能帧频会偶尔不稳定,如果用Pattern模式下,就会非常稳定,是这个意思吗?
    2. DLP9000的开发板,怎么使用RGB888模式输入呢?我看的是用HDMI或者DP输入 ,使用IT6535作为解调芯片,但是IT6535不支持WQXGA(2560*1600)到100Hz的帧频啊,如果是要超过100Hz,该怎么实现呢?
    3.最后请问下,控制板和DMD板的软连接线现在是20多CM,这个线可以延长吗,比如使用2米的线缆。我看信号都是差分,是否可以支持这么长的长度呢?
    谢谢
  • 您好!

    1. 我看了用户手册,说Video Mode主要用于显示,Video Pattern Mode用于精确控制时间等,那我的理解是,Video Mode下,可能帧频会偶尔不稳定,如果用Pattern模式下,就会非常稳定,是这个意思吗?

    在Pattern模式下有更灵活的控制,比如颜色,曝光时间,触发输入输出等,主要是在一些工业应用中使用比如3D scan,3D printer,数字成像等等,而video mode是显示的应用,不能单独配置。


    2. DLP9000的开发板,怎么使用RGB888模式输入呢?我看的是用HDMI或者DP输入 ,使用IT6535作为解调芯片,但是IT6535不支持WQXGA(2560*1600)到100Hz的帧频啊,如果是要超过100Hz,该怎么实现呢?

    DLP9000开发板上已经将HDMI转换成RGB888并通过FPGA分别送到两个DLPC900中,EVM上只支持30Hz和60Hz的WQXGA输入,但是限制来自于Video的接收芯片,而不是DLPC900


    3.最后请问下,控制板和DMD板的软连接线现在是20多CM,这个线可以延长吗,比如使用2米的线缆。我看信号都是差分,是否可以支持这么长的长度呢?

     DMD的信号线的长度是有一定限制的,不能无限长,具体请参考DLPC900手册,PCB layout中的DMD Interface Considerations

    谢谢

  • 非常感谢详细的回复。那DLPC9000主要是受IT6535的限制,那么有没有思路可以替代IT6535呢?直接用FPGA吗,如果是FPGA可以,那开发板上的Cyclone5 FPGA能接受100FPS以上的图像输入速度吗?
    还有DMD端显示的帧频该怎么测试呢?
    麻烦了