DMD为何和色轮配合可以投影出彩色图像?

之前得到的回答是“红光照射到DMD上时,只有红色像素点的镜子呈开的状态反射光,绿光照时,只有绿色像素点的镜子反射光,蓝光照射时,只有蓝色像素点的镜子反射光”    但我还有以下几个疑问:

1.色轮转动的速度如何和各个像素点的镜子开关状态相匹配,如何确保红光照过来,红色像素点的镜子正好处于开的状态?

2.微镜是不是只分为红绿蓝三种?该如何呈现除了红绿蓝之外的其它颜色?

3.每种颜色的深浅怎么呈现?

  • 您好!

    感谢关注TI的DLP产品。

    1.色轮转动的速度如何和各个像素点的镜子开关状态相匹配,如何确保红光照过来,红色像素点的镜子正好处于开的状态?

    不同的DMD芯片需要与对应的控制器芯片,电源管理芯片以及驱动芯片等配合使用(具体取决于使用哪款DMD),控制器会将视频数据转换为DMD能够识别的信号传输到DMD端控制微镜像素的开关,同时同步控制色轮转动,这些控制操作由控制器完成,是同步的。

    2.微镜是不是只分为红绿蓝三种?该如何呈现除了红绿蓝之外的其它颜色?

    微镜不分红绿蓝,每一个微镜代表一个像素点,反射所有入射的光线。RGB是分时显示,并在时间上积累显示不同颜色的。

    比如说60Hz的视频,每一帧的时间是16.7ms,假设红色会显示6ms,绿色显示6ms,蓝色显示4.7ms

    3.每种颜色的深浅怎么呈现?

    灰度信息是通过每种颜色显示的时间来控制的

    下面有些资料可以作为参考,链接中的Get started with DLP Pico technology视频介绍比较形象,请参考

    谢谢

  • 回复 Kevin Shi:

    感谢您的回答!

    不过我对第二个问题仍不太理解。通过观看您给的链接里的视频,我认为,当红光照过来时,原图像中红色部分对应的镜子呈现开的状态,反射红光至投影物镜;绿光照过来时,原图像中绿色部分对应的镜子呈现开的状态,反射绿光至投影物镜;蓝光也是如此。当色轮高速旋转时,这些不同的镜子反射不同的颜色的光叠加,形成一幅彩色图像。不知我的理解是否正确?
  • 回复 user5977730:

    您好!

    形成彩色图像的原理没有问题,是通过时间的积累。但是DMD中的用于反射红绿蓝的微镜是同一微镜,但是是分时的。另外灰度信息可以参考如下图片:

    谢谢

  • 回复 Kevin Shi:

    您好,感谢您的回答!

    不过我不清楚您说的“分时显示”的意思是什么?还有您说的“DMD中的用于反射红绿蓝的微镜是同一微镜”中的“微镜”是指微米级别的反射镜,还是整个微镜阵列?
  • 回复 user5977730:

    您好!
    分时显示是指RGB三色不是同一时间显示的,而是依次显示的,
    微镜是指微米级别的反射镜。
    谢谢